990-6537E-006

Descripción general de la interfaz de usuario

Pantalla

Elementos en la pantalla de inicio

  1. Botón de inicio: pulse aquí en cualquier pantalla para volver a la pantalla de inicio.

  2. Botón de menú principal: pulse aquí para acceder a los menús.

  3. Botón de diagrama sinóptico: pulse aquí para acceder al diagrama sinóptico.

  4. Símbolo de estado de alarma: pulse aquí para acceder al registro de alarmas activas.

Puede pulsar en los campos de salida o de batería en la pantalla de inicio para acceder a las páginas de mediciones detalladas.

Menú principal


Pulse el botón del menú principal en la pantalla de inicio para acceder a los menús.

Diagrama sinóptico

Pulse el botón del diagrama sinóptico en la pantalla de inicio para acceder al diagrama.

El diagrama sinóptico se adaptará a la configuración del sistema. El diagrama mostrado aquí se proporciona solo a modo de ejemplo.

Ejemplo de SAI unitario (con un interruptor interno) – Suministro de red simple principal

Ejemplo de SAI unitario (con cuatro interruptores internos) – Suministro de red simple principal

La línea de alimentación verde (gris en la ilustración) del diagrama sinóptico muestra el flujo de energía eléctrica a través del sistema SAI. Los módulos activos (inversor, rectificador, batería, conmutador de derivación estática, etc.) se enmarcan en color verde y los módulos inactivos se enmarcan en negro. Los módulos que se enmarcan en rojo no están operativos o tienen una condición de alarma.

NOTA: El diagrama sinóptico solo muestra un dispositivo de desconexión de batería (BB) aunque haya más dispositivos de desconexión de batería conectados y configurados para supervisión. Si uno o más de los dispositivos de desconexión de batería están en la posición cerrada, el BB del diagrama sinóptico se mostrará como cerrado. Si todos los dispositivos de desconexión de batería supervisados están en la posición abierta, el BB del diagrama sinóptico se mostrará como abierto.

En los diagramas sinópticos de sistemas en paralelo, pulse el SAI gris para ver el diagrama sinóptico en el nivel del SAI.

Ejemplo de sistema en paralelo – Suministro de red simple principal con UIB individual

Ejemplo de sistema en paralelo – Suministro de red doble con UIB y SSIB individual

Símbolos de estado de alarma

El símbolo de estado de alarma (gris en la ilustración) en la esquina superior derecha de la pantalla cambia según el estado de alarma del sistema SAI.

Verde: no hay alarmas en el sistema SAI.
Azul: hay alarmas informativas en el sistema SAI. Pulse el símbolo de estado de alarma para abrir el registro de alarmas activas.
Amarillo: hay alarmas de advertencia en el sistema SAI. Pulse el símbolo de estado de alarma para abrir el registro de alarmas activas.
Rojo: hay alarmas críticas en el sistema SAI. Pulse el símbolo de estado de alarma para abrir el registro de alarmas activas.
Rojo: se ha perdido la conexión entre la pantalla y el SAI.

Árbol de menús


Pulse el botón del menú principal en la pantalla de inicio para acceder a los menús.

  • Estado

    • Entrada

    • Salida

    • Derivación

    • Batería

    • Temperatura

    • Módulos de alimentación

    • Paralelo

    • IM redundante

  • Registros

  • Control*

    • Modo de funcionamiento

    • Inversor

    • Cargador

    • Secuencia guiada

  • Configuración*

    • SAI

    • Salida

    • Batería

    • Alta eficiencia

    • Contactos y relés

    • Red

    • Modbus

    • General

    • Recordatorios

  • Mantenimiento

    • Alarma sonora

    • Batería*

    • Calibrac. autonomía*

    • Sustitución baterías*

    • Informe de SAI*

  • Acerca de

    • SAI

    • Pantalla

    • Tarjeta de administración de red (NMC) número 1

    • Tarjeta de administración de red (NMC) número 2

  • Cerrar sesión

  • Experiencia digital

  • Idioma

Algunos menús contienen más submenús que los descritos en este manual. Estos submenús aparecen atenuados y son únicamente para uso de Schneider Electric, a fin de evitar impactos de carga no deseados. Otros elementos del menú también pueden estar atenuados/ocultados si no son relevantes o aún no se han publicado para este sistema SAI en particular.

Sección del controlador

Información general de los terminales de conexión de señal en el SAI

  1. EPO remoto (J6600)

  2. Puerto de pantalla (para uso interno)

  3. Puerto USB (para servicio)

  4. Puerto Sintonizador (para servicio)

  5. Puerto Modbus

  6. Sensor de temperatura de batería (J3008)

  7. Contactos de entrada (J3009)

  8. Relés de salida (J3001)

  9. PBUS2

  10. PBUS1

  11. Ranura 1 de tarjeta de administración de red (NMC)

  12. Ranura 2 de tarjeta de administración de red (NMC)

  13. Ranura IM1 para módulo de inteligencia

  14. Ranura IM2 para módulo de inteligencia

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.