990-6537E-006

Apagado del sistema SAI en paralelo para funcionamiento en derivación de mantenimiento para SAI con un interruptor interno

NOTA: A continuación se muestra un procedimiento de apagado genérico. Es posible que no todos los dispositivos de desconexión mencionados estén presentes en su sistema.
  1. Asegúrese de que el IMB está abierto.
  2. Si es posible, seleccione Control > Modo funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv..
  3. Cierre el MBB Ext.
  4. Abra el SIB (si está presente).
  5. Abra el UOB (si está presente).
  6. Abra el SSIB (si está presente).
  7. Abra los dispositivos de desconexión de batería.
  8. Abra el UIB.
  9. Repita los pasos 5 a 8 para los demás SAI del sistema en paralelo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.