990-6537E-006

Configurar Modbus

  1. En el menú principal, pulse Configuración > Modbus > Modbus serie.
    1. Habilita o deshabilita Modbus serie.
    2. Establezca Paridad en Ninguna, Par o Impar.
    3. En Bit de parada, seleccione 1 o 2.
    4. Establezca Velocidad en baudios en 2400, 9600, 19200 o 38400.
    5. Asigne un número entre el 1 y el 247 a ID exclusivo de destino.
      NOTA: Todos los dispositivos del bus deben tener exactamente la misma configuración, excepto el ID exclusivo de destino, que debe ser exclusiva para cada dispositivo. Dos dispositivos del bus no pueden tener la misma dirección.
    6. Pulse Aceptar para guardar la configuración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.