990-6537E-006

Configurar la red

  1. En el menú principal, pulse Configuración > Red.
  2. Seleccione Tarjeta de administración de red (NMC) número 1 > IPv4 para configurar la tarjeta de administración de red número 1 o Tarjeta de administración de red (NMC) número 2 > IPv4 para configurar la tarjeta de administración de red número 2.
    1. Configure Modo dirección en Manual, BOOTP o DHCP.
    2. Asimismo, puede deshabilitar la red seleccionando Deshabilitar IPv4 para NMC n.º 1/Deshabilitar IPv4 para NMC n.º 2.
    3. Pulse Aceptar para guardar la configuración.
    4. Pulse Red para volver a la pantalla anterior. Pulse Reiniciar NMC1 o Reiniciar NMC2 para reiniciar la tarjeta de administración de red y aplicar los cambios.
  3. Pulse Configuración > Red. Seleccione Tarjeta de administración de red (NMC) número 1 > IPv6 para configurar la tarjeta de administración de red número 1 o Tarjeta de administración de red (NMC) número 2 > IPv6 para configurar la tarjeta de administración de red número 2.
    1. Configure el Modo DHCPV6 en Dirección y otros datos, Solo inform. que no sea direc. o Nunca IPv6.
    2. Seleccione Config. automática o Manual.
    3. Asimismo, puede deshabilitar la red seleccionando Deshabilitar IPv6 para NMC n.º 1/Deshabilitar IPv6 para NMC n.º 2.
    4. Pulse Aceptar para guardar la configuración.
    5. Pulse Red para volver a la pantalla anterior. Pulse Reiniciar NMC1 o Reiniciar NMC2 para reiniciar la tarjeta de administración de red y aplicar los cambios.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.