990-6537E-006

Mensajes de alarma

Texto en pantalla Descripción Acción correctiva
Comprobación técnica de filtros de polvo recomendada Los filtros de polvo deben revisarse según recomendación de mantenimiento preventivo. Es posible que se deban sustituir los filtros de polvo.
Temperatura ambiente alta La temperatura ambiente es elevada.  
Temperatura ambiente fuera de tolerancia La temperatura ambiente está fuera de tolerancia.  
Las baterías se están descargando La carga consume más potencia de la que el SAI puede obtener de la entrada, lo que hace que el SAI necesite consumir potencia de las baterías.  
Disyuntor de batería BB1 abierto El dispositivo de desconexión de batería BB1 está abierto.  
Disyuntor de batería BB2 abierto El dispositivo de desconexión de batería BB2 está abierto.  
Disyuntor de batería BB3 abierto El dispositivo de desconexión de batería BB3 está abierto.  
Disyuntor de batería BB4 abierto El dispositivo de desconexión de batería BB4 está abierto.  
La capacidad de batería está por debajo del nivel mínimo aceptable La capacidad de batería está por debajo del valor mínimo aceptable respecto a la potencia nominal del SAI. Riesgo de daño de la batería. Modifique la configuración de batería o añada una batería de mayor capacidad.
Estado de batería deficiente La capacidad de batería es inferior al 50 %. Se deben sustituir las baterías.
Estado de batería débil La capacidad de batería es de un 50 % a un 75 %.  
La configuración de batería es incorrecta La configuración de los parámetros del número de baterías en serie, el número de celdas en batería y la tensión nominal de las celdas no coincide con los rangos de tensión de la batería del SAI. Compruebe la configuración de batería y corríjala.
Corriente de carga de flotación de batería supera valor esperado La corriente de carga de flotación de batería excede el valor previsto y se ha limitado para evitar el embalamiento térmico. Compruebe la batería.
Batería por debajo del tiempo mínimo de autonomía aceptable El tiempo de autonomía de la batería está por debajo del valor mínimo aceptable configurado.  
La batería no funciona correctamente Una batería no funciona correctamente. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Ventilación de sala de baterías fuera de servicio El contacto de entrada indica que la ventilación de la sala de baterías no funciona correctamente.  
Sensor de temperatura de batería funciona correctamente El sensor de temperatura de batería funciona bien.  
Sensor de temperatura de batería anómalo Hay al menos un sensor de temperatura de batería que no funciona debidamente. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Tensión de batería no coincide con la configuración de batería La tensión de batería no coincide con la configuración de batería. Compruebe la configuración de batería y corríjala.
Falta la conexión entre neutro y tierra Falta la conexión entre neutro y tierra.  
Dispositivo de desconexión MBB Ext. cerrado Cuando el dispositivo de desconexión de derivación externa de mantenimiento (MBB Ext.) está cerrado, la carga se suministra con alimentación sin protección a través de la derivación.  
Frecuencia de derivación fuera de tolerancia La frecuencia de derivación está fuera de tolerancia. Compruebe la frecuencia de derivación y su configuración.
Falta una fase de derivación Falta una fase de derivación. Compruebe la derivación. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Secuencia de fases de derivación incorrecta La rotación de fases en la derivación es incorrecta. Compruebe la derivación. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Tensión de derivación fuera de tolerancia La tensión de entrada de derivación está fuera de tolerancia e impide que el SAI pase al modo en derivación solicitada.  
La potencia de carga es reducida Se ha reducido la potencia de carga de batería. Se ha activado la entrada para esta función o la entrada actual ha alcanzado el límite máximo.
Apagado del cargador por alta temperatura de la batería El cargador se ha apagado debido a una temperatura de batería alta. Compruebe la temperatura de la batería.
Apagado de cargador debido a temperatura de batería baja El cargador se ha apagado debido a una temperatura de batería baja. Compruebe la temperatura de la batería.
Confirme la perdida de redundancia y/o transferencia a una derivación estática forzada Se ha pulsado el botón OFF y el usuario debe confirmar que la redundancia se perderá o que el sistema se transferirá a derivación estática forzada. Confirme o cancele en la pantalla.
Umbral de limitación de corriente DC-DC reducido debido a alta temperatura ambiente

El umbral de limitación de corriente continua del DC-DC se ha reducido debido a la elevada temperatura ambiente.

Reduzca la temperatura ambiente.
Comunicación con pantalla perdida - conectada El enlace de comunicación entre la pantalla y el controlador de gestión del sistema (SMC) se ha perdido. La pantalla está conectada. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Comunicación con pantalla perdida - desconectada El enlace de comunicación entre la pantalla y el controlador de gestión del sistema (SMC) se ha perdido. La pantalla está desconectada. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Comunicación con pantalla no autenticada El enlace de comunicación entre la pantalla y el controlador de gestión del sistema (SMC) no se ha autenticado. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Interruptor de EPO activado Está activado un interruptor de apagado de emergencia. Desactive el interruptor de apagado de emergencia.
Fallo detectado por la supervisión de batería externa El contacto de entrada indica que la supervisión de batería externa ha detectado un fallo.  
SAI alimentado por Generador El contacto de entrada indica que un generador alimenta al SAI.  
Evento general del sistema en paralelo El sistema en paralelo no está configurado o no funciona correctamente. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Detectado fallo de tierra El contacto de entrada indica que se ha detectado un fallo en el hilo de toma de tierra. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Nivel alto de temperatura de batería La temperatura de la batería está por encima del ajuste de alarma. Compruebe la temperatura de la batería. Una temperatura alta puede reducir la vida útil de la batería.
Apagado por alta temperatura de batería El sistema de vigilancia del almacenamiento de energía ha detectado una temperatura de batería por encima del límite de apagado. Compruebe la temperatura de la batería.
Modo de alta eficiencia deshabilitado El modo de alta eficiencia está deshabilitado desde un contacto de entrada.  
Infracción del umbral de humedad alta en el sensor remoto Existe una infracción del umbral de humedad alta para el sensor del monitor de entorno integrado. Compruebe el entorno.
Infracción del umbral de temperatura alta en el sensor remoto Existe una infracción del umbral de temperatura alta para el sensor del monitor de entorno integrado. Compruebe el entorno.
Comunicación con IM perdida - conectado El enlace de comunicación entre el módulo de inteligencia (IM) y el controlador de gestión del sistema (SMC) se ha perdido. El módulo de inteligencia (IM) está conectado. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Comunicación con IM perdida - desconectado El enlace de comunicación entre el módulo de inteligencia (IM) y el controlador de gestión del sistema (SMC) se ha perdido. El módulo de inteligencia (IM) está desconectado. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Comunicación con IM no autenticada El enlace de comunicación entre el módulo de inteligencia (IM) y el controlador de gestión del sistema (SMC) no se ha autenticado. Póngase en contacto con Schneider Electric.
IM en caja de controlador no funciona correctamente El módulo de inteligencia (IM) en la caja de control no funciona correctamente. Póngase en contacto con Schneider Electric.
La supervisión redundante de IMB no funciona correctamente Los dos contactos auxiliares redundantes del dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento interno IMB no indican el mismo estado. Compruebe los cables del contacto auxiliar del dispositivo de desconexión de mantenimiento interno IMB.
Se detectó un número de modelo de SAI incorrecto El número de modelo de SAI no coincide con el número de modelo base del SAI. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Frecuencia de entrada fuera de tolerancia La frecuencia de entrada está fuera de tolerancia. Compruebe la frecuencia de entrada y su configuración.
Falta fase de entrada Falta una fase en la entrada. Compruebe la entrada. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Secuencia de fases de entrada incorrecta La rotación de fases en la entrada es incorrecta. Compruebe la entrada. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Tensión de entrada fuera de tolerancia La tensión de entrada está fuera de tolerancia. Compruebe la tensión de entrada. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Los módulos de alimentación instalados superan la potencia nominal del armario de conexiones La potencia nominal total de los módulos de alimentación instalados supera la potencia nominal del armario de conexiones. Reduzca el número de módulos de alimentación.
Se ha perdido la redundancia del módulo de alimentación interno La redundancia configurada del módulo de alimentación interno se ha perdido porque no hay suficientes módulos de alimentación. Añada módulos de alimentación.
El inversor está apagado debido a una solicitud del usuario El inversor está apagado debido a una solicitud del usuario.  
La salida del inversor no está en fase con la entrada de derivación La salida de inversor del SAI no está en fase con la entrada de derivación.  
La carga en el SAI está por encima del nivel de advertencia La carga en el SAI ha sobrepasado el nivel de advertencia. Reduzca la carga en el sistema.
Se perdió la comunicación con el sensor remoto Se ha perdido la comunicación entre la interfaz de administración de red local y el monitor de entorno integrado. Compruebe el entorno.
Nivel bajo de temperatura de batería La temperatura de la batería está por debajo del ajuste de alarma.  
Infracción del umbral de humedad baja en el sensor remoto Existe una alarma del umbral de humedad baja para el sensor del monitor de entorno integrado. Compruebe el entorno.
Infracción del umbral de temperatura baja en el sensor remoto Existe una infracción del umbral de temperatura baja para el sensor del monitor de entorno integrado. Compruebe el entorno.
Infracción del umbral de humedad máxima en el sensor remoto Existe una infracción del umbral de humedad máxima para el sensor del monitor de entorno integrado. Compruebe el entorno.
Infracción del umbral de temperatura máxima en el sensor remoto Existe una infracción del umbral de temperatura máxima para el sensor del monitor de entorno integrado. Compruebe el entorno.
La monitorización redundante de MBB no funciona correctamente Los dos contactos auxiliares redundantes del dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento MBB no indican el mismo estado. Compruebe los cables de los contactos auxiliares del dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento (MBB).
Infracción del umbral de humedad mínima en el sensor remoto Existe una infracción del umbral de humedad mínima para el sensor del monitor de entorno integrado. Compruebe el entorno.
Infracción del umbral de temperatura mínima en el sensor remoto Existe una infracción del umbral de temperatura mínima para el sensor del monitor de entorno integrado. Compruebe el entorno.
Múltiples conexiones del servidor NTP habilitadas Hay habilitadas varias conexiones del servidor NTP. Deshabilite el servicio de NTP.
Se ha detectado un desplazamiento del neutro Se ha detectado un desplazamiento del neutro.  
Se perdió la comunicación con NMC - conectada El enlace de comunicación entre la tarjeta de administración de red (NMC) y el controlador de gestión del sistema (SMC) se ha perdido. La NMC está conectada. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Se perdió la comunicación con NMC - desconectada El enlace de comunicación entre la tarjeta de administración de red (NMC) y el controlador de gestión del sistema (SMC) se ha perdido. La NMC está desconectada. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Comunicación con NMC no autenticada El enlace de comunicación entre la tarjeta de administración de red (NMC) y el controlador de gestión del sistema (SMC) no se ha autenticado. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Firmware de NMC incompatible La versión de firmware de la NMC es incompatible. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Ningún módulo de alimentación presente No hay ningún módulo de alimentación. Instale módulo(s) de alimentación.
Ningún SBS presente No hay ningún módulo del conmutador de derivación estática SBS. Instale módulo(s) de conmutador de derivación estática.
No hay suficientes unidades SAI listas para encender el inversor Se ha solicitado que una o más unidades SAI en paralelo activen el inversor, pero no hay suficientes unidades SAI listas para que el sistema haga funcionar el inversor. Active el inversor de más unidades SAI o compruebe la configuración Número mínimo de SAI en paralelo necesarios para suministrar la carga.
Frecuencia de salida fuera de tolerancia La frecuencia de salida está fuera de tolerancia. Compruebe la configuración de la frecuencia de salida.
Tensión de salida fuera de tolerancia La tensión de salida está fuera de tolerancia. Compruebe la configuración de la tensión de salida.
Sobrecarga en el SAI por alta temperatura ambiente La carga supera la capacidad nominal del SAI al funcionar en una temperatura ambiente elevada. Reduzca la carga en el sistema o la temperatura ambiente.
Sobrecarga o cortocircuito en el SAI La carga ha sobrepasado el 100 % de la capacidad nominal o hay un cortocircuito en la salida. Reduzca la carga del sistema o compruebe si hay un cortocircuito de salida.
Umbral de limitación de sobrecarga reducido debido a temperatura elevada El umbral de limitación de sobrecarga se ha reducido debido a la elevada temperatura ambiente. Reduzca la temperatura ambiente.
Unidad paralela ausente El SAI no puede comunicarse con el SAI en paralelo. Es posible que se haya apagado el SAI o que los cables PBUS estén averiados. Compruebe los cables PBUS. Sustitúyalos si están dañados. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Redundancia en paralelo perdida Se ha perdido la redundancia en paralelo configurada, bien porque la carga de salida es demasiado alta o porque no hay suficientes unidades SAI en paralelo. Reduzca la carga en el sistema o añada unidades SAI en paralelo.
Comunicación en paralelo perdida en cable PBUS 1 Puede que el cable PBUS 1 esté dañado. Compruebe los cables PBUS. Sustituya el cable PBUS 1 si es necesario.
Comunicación en paralelo perdida en cable PBUS 2 Puede que el cable PBUS 2 esté dañado. Compruebe los cables PBUS. Sustituya el cable PBUS 2 si es necesario.
Umbral de limitación de corriente AC de PFC reducido debido a temperatura elevada El umbral de limitación de corriente AC del PFC (Factor de Corrección de Potencia) se ha reducido debido a la elevada temperatura ambiente. Reduzca la temperatura ambiente.
Comunicación PMC perdida - conectado Se ha perdido el enlace de comunicación entre el controlador del módulo de alimentación (PMC) y el módulo de inteligencia (IM). El PMC está conectado. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Comunicación PMC perdida - desconectado Se ha perdido el enlace de comunicación entre el controlador del módulo de alimentación (PMC) y el módulo de inteligencia (IM). El PMC está desconectado. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Comunicación PMC no autenticada El enlace de comunicación entre el controlador del módulo de alimentación (PMC) y el módulo de inteligencia (IM) no se ha autenticado. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Módulo de alimentación deshabilitado El módulo de alimentación se ha deshabilitado. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Ventilador de módulo de alimentación fuera de servicio El módulo de alimentación tiene uno o más ventiladores que no funcionan. Se ha perdido la redundancia en los ventiladores. Póngase en contacto con Schneider Electric.
El módulo de alimentación no funciona El módulo de alimentación no funciona. Sustituya el módulo de alimentación o póngase en contacto con Schneider Electric.
Módulo de alimentación sobrecalentado La temperatura del módulo de alimentación excede el nivel crítico. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Fallo detectado mediante vigilancia del módulo de alimentación El sistema de vigilancia del módulo de alimentación ha detectado un fallo. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Advertencia de temperatura del módulo de alimentación La temperatura del módulo de alimentación excede el nivel de advertencia. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Producto no registrado El SAI no está registrado. Registre el producto.
Controlador IM redundante no disponible

El módulo de inteligencia redundante no está disponible.

Póngase en contacto con Schneider Electric.
Calibrac. ADC controlador IM redundante incorrecta La calibración ADC del módulo de inteligencia redundante no se ha realizado correctamente. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Módulo SBS deshabilitado El usuario ha deshabilitado el módulo del conmutador de derivación estática (SBS). Póngase en contacto con Schneider Electric.
Comunicación SBSC perdida - conectado Se ha perdido el enlace de comunicación entre el controlador del módulo de conmutador de derivación estática (SBSC) y el módulo de inteligencia (IM). El SBSC está conectado. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Comunicación SBSC perdida - desconectado Se ha perdido el enlace de comunicación entre el controlador del módulo de conmutador de derivación estática (SBSC) y el módulo de inteligencia (IM). *El SBSC está desconectado. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Comunicación SBSC no autenticada El enlace de comunicación entre el controlador del módulo de conmutador de derivación estática (SBSC) y el módulo de inteligencia (IM) no se ha autenticado. Póngase en contacto con Schneider Electric.
SMC en caja de controlador no funciona correctamente El controlador de gestión del sistema (SMC) en la caja de control no funciona correctamente. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Ventilador del conmutador de derivación estática fuera de servicio El módulo del conmutador de derivación estática (SBS) tiene uno o más ventiladores no operativos. Se ha perdido la redundancia en los ventiladores. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Conmutador de derivación estática fuera de servicio El conmutador de derivación estática no funciona. El SAI no puede pasar al modo de funcionamiento en derivación estática. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Advertencia de conmutador de derivación estática El módulo del conmutador de derivación estática necesita una comprobación técnica pero sigue totalmente funcional. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Sincronización no disponible - sistema en modo libre El SAI no se puede sincronizar con la entrada de derivación, la fuente externa o el sistema en paralelo.  
El sistema se ha bloqueado en funcionamiento de derivación El sistema se ha bloqueado en funcionamiento de derivación. El sistema ha cambiado entre el funcionamiento inversor y el funcionamiento en derivación más de 10 veces en 75 segundos. Pulse el botón INVERSOR ENCENDIDO para transferir al funcionamiento normal.
Modo de funcionamiento del sistema - Derivación estática forzada El sistema está en derivación en respuesta a un suceso crítico o a una solicitud de apagado del inversor.  
Modo de funcionamiento del sistema - Derivación de mantenimiento La carga del sistema se alimenta a través del dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento (MBB).  
Modo de funcionamiento del sistema - Apagado La potencia de salida del sistema está apagada.  
Modo de funcionamiento del sistema - Deriv estát solic El sistema está en derivación en respuesta al panel frontal del SAI o a un comando de software iniciado por el usuario, normalmente para mantenimiento.  
Modo de funcionamiento del sistema - Deriv estát en espera El sistema está en modo de derivación estática en espera en respuesta a un evento crítico o a una solicitud de apagado del inversor.  
Se recomienda una comprobación técnica Este producto y sus baterías deben revisarse según recomendación de mantenimiento preventivo. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Se detectó un tipo de módulo de alimentación no compatible El tipo de módulo de alimentación del SAI es incompatible con la configuración actual de la potencia del SAI. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Se detectó un tipo de módulo SBS no compatible El tipo de módulo del conmutador de derivación estática detectado del SAI es incompatible con la configuración actual de la potencia del SAI. Póngase en contacto con Schneider Electric.
La monitorización redundante de UOB no funciona correctamente Los dos contactos auxiliares redundantes del dispositivo de desconexión de salida de unidad UOB no indican el mismo estado. Compruebe los cables de los contactos auxiliares del dispositivo de desconexión de salida de unidad UOB.
SAI bloqueado en modo derivación estática: activado El contacto de entrada de SAI bloqueado en modo de derivación estática está activado.  
Modo de funcionamiento de SAI - Batería En alimentación con batería en respuesta a un problema en la entrada de alimentación.  
Modo de funcionamiento de SAI - Prueba de batería En alimentación con batería en respuesta a una prueba de rendimiento de las baterías.  
Modo de funcionamiento de SAI - Derivación estática forzada El SAI está en modo de derivación estática forzada. Compruebe las alarmas activas y el registro de eventos para obtener información sobre la causa de que el SAI esté en derivación estática forzada.
Modo de funcionamiento de SAI - Inversor en espera El SAI está listo para entrar en funcionamiento con batería pero espera confirmación del sistema. La salida del SAI está apagada.  
Modo de funcionamiento de SAI - Derivación de mantenimiento La carga del SAI se alimenta a través del dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento (MBB).  
Modo de funcionamiento de SAI - Apagado La potencia de salida está desactivada.  
Modo de funcionamiento de SAI - Deriv estát solic El SAI está en derivación en respuesta al panel frontal del SAI o a un comando de software iniciado por el usuario, normalmente para mantenimiento.  
Modo de funcionamiento de SAI - Derivación estática en espera El SAI está listo para entrar en derivación estática pero espera confirmación del sistema. La salida del SAI está apagada.  
El sistema de vigilancia del SAI ha detectado un fallo El sistema de vigilancia del SAI ha detectado un fallo. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Entrada 1 definida por el usuario activada El contacto de entrada 1 definido por el usuario está activado.  
Entrada 2 definida por el usuario activada El contacto de entrada 2 definido por el usuario está activado.  
La garantía caducará pronto El producto se está acercando al final de la garantía. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.