990-6537E-006

Apagado del sistema SAI en paralelo para funcionamiento en derivación de mantenimiento para SAI con cuatro interruptores internos

NOTA: A continuación se muestra un procedimiento de apagado genérico. Es posible que no todos los dispositivos de desconexión mencionados estén presentes en su sistema.
  1. Asegúrese de que el MBB está abierto.
  2. Si es posible, seleccione Control > Modo funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv..
  3. Cierre el MBB Ext.
  4. Abra el SIB.
  5. Abra el UOB (si está presente).
  6. Abra el SSIB.
  7. Abra los dispositivos de desconexión de batería.
  8. Abra el UIB.
  9. Abra el MIB y el BIB (si están presentes).
  10. Repita los pasos 5 a 9 para los demás SAI de un sistema en paralelo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.