990-6537E-006

Iniciar una prueba de calibración del tiempo de autonomía

Esta función se utiliza para calibrar el tiempo restante de autonomía estimado de la batería. En esta prueba, el SAI pasa al funcionamiento de prueba de batería y las baterías se descargan hasta el nivel de advertencia de DC baja. Según el tiempo transcurrido y la información acerca de la carga, se puede calcular la capacidad de la batería y calibrar el tiempo de autonomía estimado.

Schneider Electric recomienda llevar a cabo una calibración del tiempo de autonomía en la puesta en marcha, al sustituir las baterías o al realizar cambios en la solución de baterías.

AVISO
riesgo de daños en el equipo
  • Durante una calibración del tiempo de autonomía, las baterías tienen un nivel de carga muy bajo; por lo tanto, son incapaces de soportar la carga del sistema durante un corte de suministro eléctrico.
  • Las baterías se descargarán hasta el nivel de advertencia de DC mínimo. Su tiempo de autonomía se reducirá después de la calibración hasta que se vuelvan a cargar por completo.
  • Realizar pruebas de batería o calibraciones repetidamente puede afectar a la vida útil de la batería.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Requisitos previos:

  • No se debe estar ejecutando una prueba de batería.

  • No hay ninguna alarma crítica.

  • Las baterías deben estar cargadas al 100 %.

  • El porcentaje de carga durante la prueba debe ser al menos del 10 % y no debe cambiar en más de un 20 % durante la prueba. Por ejemplo, si el porcentaje de carga es del 30 % al comienzo de la prueba, esta se interrumpirá si el porcentaje de carga cae por debajo del 24 % o si aumenta por encima del 36 % durante la prueba.

  • La alimentación en derivación debe estar disponible.

  • El modo de funcionamiento debe ser normal.

  • El modo de funcionamiento del sistema debe ser inversor.

  1. En el menú principal, pulse Mantenimiento > Calibración de autonomía > Iniciar calibración.
  2. Pulse Aceptar en la pantalla de confirmación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.