990-6537E-006

Configurar la entrada del SAI

NOTA: Esta configuración es obligatoria para el correcto funcionamiento del SAI.
  1. En el menú principal, pulse Configuración > SAI.
    1. Establezca Configuración de alimentación en Suministro red simple o Suministro red doble.
    2. Seleccione Inicio automático del inversor si desea habilitar esta función. Cuando se ha habilitado Inicio automático del inversor, el inversor se inicia automáticamente cuando vuelve la tensión de entrada, tras una desconexión por agotamiento de la batería.
      PELIGRO
      Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
      Realice siempre el bloqueo/etiquetado correcto antes de trabajar en el SAI. Un SAI con Inicio automático del inversor habilitado se reiniciará automáticamente cuando vuelva el suministro de red.
      Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
    3. Establezca Redundancia del módulo de alimentación en N+0 o N+1.
  2. Pulse Aceptar para guardar la configuración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.