990-6537E-006

Live Swap: añadir, retirar o sustituir un módulo de alimentación, un módulo del conmutador de derivación estática y una pantalla

NOTA: Este SAI se ha diseñado y evaluado para:
  • Inserción y extracción del módulo de alimentación en cualquier modo de funcionamiento: Live Swap.

  • Inserción y extracción del módulo del conmutador de derivación estática en funcionamiento normal o con batería: Live Swap.

  • Inserción y extracción de la pantalla en cualquier modo de funcionamiento: Live Swap.

Esta sección especifica las instrucciones del fabricante para Live Swap.
NOTA: Compruebe que la protección requerida aguas arriba está instalada y configurada correctamente conforme al manual de instalación.
NOTA: La energía incidente es <1,2 cal/cm2 después de la instalación y primera puesta en marcha de conformidad con las instrucciones del producto. La energía incidente se mide a 300 mm de la parte frontal del armario.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

  • Únicamente personal debidamente cualificado, con experiencia, que haya recibido la formación adecuada y que cuente con las autorizaciones correspondientes (licencias, permisos o certificaciones) puede llevar a cabo tareas en el equipo eléctrico como instalar, utilizar, reparar, mantener, sustituir o cualquier otra operación similar. Todas las actuaciones se deben realizar de manera que no comporten ningún peligro, y se debe llevar un equipo de protección personal adecuado. 

  • El usuario debe seguir siempre las instrucciones del fabricante y del manual de usuario. También debe respectar todas las leyes, reglamentaciones, normativas y orientaciones pertinentes al utilizar este equipo y efectuar trabajos o al permitir la realización de trabajos en el equipo eléctrico o cerca de él.

  • Ni Schneider Electric ni ninguna de sus filiales serán responsables de reclamaciones, costes, pérdidas, daños, muertes o lesiones que sean consecuencia del uso inadecuado de este equipo o de cualquier incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores.

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
  • Verifique que la etiqueta Live Swap esté presente en el SAI.
  • Si el SAI no tiene la etiqueta Live Swap, póngase en contacto con Schneider Electric para la sustitución del módulo de alimentación, el módulo del conmutador de derivación estática y la pantalla.
  • Utilice equipos de protección personal adecuados y siga prácticas seguras para realizar trabajos eléctricos.
  • No debe haber ninguna persona detrás del SAI durante este procedimiento.
  • La inserción o extracción de los módulos de alimentación, los módulos del conmutador de derivación estática y pantallas deben realizarlas únicamente personas cualificadas con conocimientos de trabajos eléctricos y de las precauciones necesarias. Mantenga alejado al personal no cualificado.
  • Para efectuar este procedimiento es necesario abrir la puerta frontal. Todas las demás puertas y cubiertas deben permanecer cerradas y bloqueadas durante este procedimiento.
  • Verifique que el SAI esté asegurado contra movimientos antes de realizar este procedimiento.
  • Si se observan evidencias de un mantenimiento o una instalación deficientes, no proceda con este procedimiento.
  • No instale módulos de alimentación, módulos del conmutador de derivación estática ni pantallas que se hayan caído, roto, inundado, contaminado, infestado o dañado accidentalmente de alguna manera.
  • No instale módulos de alimentación, módulos del conmutador de derivación estática ni pantallas cuyo estado operativo se desconozca.
  • Mantenga una distancia mínima de 300 mm de la parte frontal del armario mientras se energiza el sistema.
  • No utilice herramientas dentro de ranuras vacías de módulos de alimentación o módulos del conmutador de derivación estática.
  • No acceda al interior de ranuras vacías de módulos de alimentación o módulos del conmutador de derivación estática.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.