990-6537E-006

Puesta en marcha del sistema SAI unitario con cuatro interruptores internos desde el funcionamiento en derivación de mantenimiento

NOTA: A continuación se muestran procedimientos de inicio genéricos. También puede seguir los pasos de Secuencias guiadas que son específicos de su sistema. Seleccione Control > Secuencias guiadas > Arrancar el sistema SAI y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
  1. Procedimiento de inicio genérico para el sistema SAI unitario utilizando el dispositivo de desconexión de derivación externa de mantenimiento (MBB Ext.):
    1. Cierre el UIB (si está abierto).
      Se enciende la pantalla. La secuencia de reinicio dura unos 3 minutos.
    2. Cierre el SSIB (si está presente).
    3. Cierre los dispositivos de desconexión de batería.
    4. Si es posible, seleccione Control > Modo funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv..
    5. Cierre el UOB (si está presente).
    6. Confirme que la autocomprobación del conmutador de derivación estática ha finalizado.
    7. Abra el MBB Ext.
  2. Procedimiento de inicio genérico de un sistema SAI unitario que utiliza el dispositivo de desconexión de mantenimiento interno IMB (sin MBB Ext.):
    1. Cierre el UIB (si está abierto).
      Se enciende la pantalla. La secuencia de reinicio dura unos 3 minutos.
    2. Cierre los dispositivos de desconexión de batería.
    3. Si es posible, seleccione Control > Modo funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv..
    4. Confirme que la autocomprobación del conmutador de derivación estática ha finalizado.
    5. Abra el IMB.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.