990-6537E-006

Iniciar una prueba de batería

Requisitos previos:

  • No se debe estar ejecutando una prueba de batería.

  • Los dispositivos de desconexión de batería están cerrados.

  • No hay ninguna alarma crítica.

  • La alimentación en derivación debe estar disponible.

  • El funcionamiento en derivación estática debe estar disponible.

  • Las baterías deben estar cargadas a más del 50%.

  • El tiempo de autonomía disponible debe ser superior a 4 minutos.

  • El modo de funcionamiento debe ser normal.

  • El modo de funcionamiento del sistema debe ser inversor.

Esta función lleva a cabo una serie de pruebas en las baterías, como la comprobación de fusibles fundidos o la detección de baterías débiles. La prueba descargará las baterías y usará un 10 % de la capacidad total. Por ejemplo, si tiene 10 minutos de autonomía, la prueba se ejecutará durante 1 minuto. Es posible configurar la prueba de batería para que se ejecute de manera automática de acuerdo con un intervalo de tiempo específico (desde semanalmente hasta una vez al año).

  1. En el menú principal, pulse Configuración > Batería > Modo autoprueba manual de la batería y seleccione el modo de autoprueba manual de la batería: Por capacidad (pruebas de batería automáticas o manuales) o Por tensión/tiempo (solo para pruebas de batería manuales).
  2. Pulse Mantenimiento > Batería > Iniciar prueba.
  3. Pulse Aceptar en la pantalla de confirmación.
  4. Cuando comience la autoprueba de batería, se mostrará el mensaje ‘Se ejecuta prueba batería que permanecerá en la pantalla’ hasta que finalice la autoprueba de batería. Haga clic en el botón Anular para cancelar la autoprueba de batería automática.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.