990-6537E-006

Configurar la salida del SAI

NOTA: Esta configuración es obligatoria para el correcto funcionamiento del SAI.
  1. En el menú principal, pulse Configuración > Salida.
    1. Configure la Tensión de AC F-F en 380 VAC, 400 VAC o 415 VAC, según su configuración.
    2. Configure la Frecuencia en 50 Hz ±1.0, 50 Hz ±3.0, 50 Hz ±10.0, 60 Hz ±1.0, 60 Hz ±3.0 o 60 Hz ±10.0 según su configuración.
    3. Pulse Aceptar para guardar la configuración; pulse el símbolo de la flecha para ir a la página siguiente.
    4. Configure la Tolerancia de tensión RMS de salida (%). El rango de tolerancia de tensión RMS de salida es de +3 % a +10 %. El valor predeterminado es +10 %.
    5. Configure el Umbral de sobrecarga (%). El rango de advertencia de sobrecarga es de 0 % a 100 %; el valor predeterminado es 75 %.
    6. Pulse Aceptar para guardar la configuración.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.