990-6537E-025

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego

  • Zasilacz UPS należy instalować w miejscu o ograniczonym dostępie.

  • Dostępu do zasilacza UPS należy udzielać tylko personelowi konserwacyjnemu i serwisowemu.

  • Należy oznaczyć obszary o ograniczonym dostępie jako „Tylko dla upoważnionego personelu”.

  • Należy rejestrować dostęp do obszarów o ograniczonym dostępie za pomocą fizycznej lub elektronicznej ścieżki audytu.

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.