990-6537E-025

Konfiguracja magistrali Modbus

  1. W menu głównym wybierz opcję Konfiguracja > Modbus > Szeregowa magistrala Modbus.
    1. Włącz lub wyłącz Szeregową magistralę Modbus.
    2. Ustaw opcję Parzystość na Brak, Parzysty lub Nieparzysty.
    3. Ustaw opcję Bit stopu na 1 lub 2.
    4. Ustaw Szybkość transmisji na 2400, 9600, 19200 lub 38400.
    5. Ustaw opcję Unikatowy ID docelowy na liczbę między 1 a 247.
      UWAGA: Każde urządzenie w magistrali musi mieć dokładnie te same ustawienia oprócz Unikatowego ID docelowego adresu urządzenia, który musi być inny dla każdego urządzenia. Żadne dwa urządzenia na magistrali nie mogą mieć tego samego adresu.
    6. Stuknij OK, aby zapisać ustawienia.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.