990-6537E-025

Konfiguracja preferencji wyświetlacza

  1. W menu głównym wybierz opcję Konfiguracja > Ogólne.
    1. Ustaw Uruchom wygaszacz ekranu po (minuty). Po upływie ustawionych minut braku aktywności na wyświetlaczu zostanie uruchomiony wygaszacz ekranu.
    2. Ustaw jednostkę temperatury jako Stopnie Celsjusza lub Stopnie Fahrenheita.
    3. Stuknij przycisk - lub +, aby ustawić jasność wyświetlacza.
    4. Ustaw Dźwięk alarmu na Włącz lub Wyłącz. Spowoduje to włączenie/wyciszenie wszystkich dźwięków alarmu.
    5. Ustaw Dźwięk z ekranu dotykowego na Włącz lub Wyłącz. Spowoduje to włączenie/wyciszenie wszystkich dźwięków wyświetlacza (z wyjątkiem dźwięków alarmu).
    6. Stuknij dwukrotnie przycisk Kalibracja, aby skalibrować wyświetlacz.
  2. Stuknij OK, aby zapisać ustawienia.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.