990-6537E-025

Live Swap: Dodawanie, usuwanie lub wymiana modułu zasilania, modułu przełącznika obejścia statycznego i wyświetlacza

UWAGA: Zasilacz UPS został zaprojektowany i oceniony pod kątem następujących czynności:
  • Wkładanie i wyjmowanie modułu zasilania w dowolnym trybie pracy: Live Swap.

  • Wkładanie i wyjmowanie modułu przełącznika obejścia statycznego w trybie normalnej pracy lub w trybie bateryjnym: Live Swap.

  • Wkładanie i wyjmowanie wyświetlacza w dowolnym trybie pracy: Live Swap.

W tym rozdziale podano instrukcje producenta dotyczące wykonywania operacji Live Swap.
UWAGA: Sprawdź, czy wymagana ochrona od strony sieci jest zainstalowana i skonfigurowana prawidłowo, zgodnie z instrukcją instalacji.
UWAGA: Po pierwszym montażu i uruchomieniu urządzenia zgodnie z instrukcją produktu energia padająca wynosi <1,2 cal/cm2. Energię padającą oszacowano dla pozycji w odległości 300 mm od przedniej części szafy.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

  • Sprzęt elektryczny powinien być montowany, obsługiwany, serwisowany, utrzymywany, wymieniany lub poddawany podobnym zabiegom wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany, przeszkolony, doświadczony i kompetentny personel posiadający wszelkie uprawnienia (np. licencje, zezwolenia lub certyfikaty) niezbędne do wykonywania takich prac. Wszelkie prace należy wykonywać w sposób, który nie stwarza zagrożenia i z wykorzystaniem odpowiednich środków ochrony indywidualnej (ŚOI). 

  • Podczas korzystania ze sprzętu bądź wykonywania prac lub w przypadku zezwalania na wykonywanie prac na sprzęcie elektrycznym lub w pobliżu niego użytkownik musi zagwarantować zgodność z instrukcjami producenta, instrukcją obsługi oraz ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami, normami i wytycznymi.

  • Ani firma Schneider Electric, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń, kosztów, strat, szkód, śmierci lub obrażeń fizycznych będących skutkiem nieprawidłowego korzystania z tego sprzętu lub nieprzestrzegania jakichkolwiek wspomnianych wyżej wymagań.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  • Upewnij się, że na zasilaczu UPS znajduje się etykieta Live Swap.
  • Jeśli na zasilaczu UPS nie znajduje się etykieta Live Swap, skontaktuj się z firmą Schneider Electric w celu wymiany modułu zasilania, modułu przełącznika obejścia statycznego i wyświetlacza.
  • Zakładaj odzież ochronną i stosuj się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pracy z prądem.
  • W czasie tej procedury nie wolno stać za zasilaczem UPS.
  • Montaż lub usuwanie modułów zasilania, modułów przełącznika obejścia statycznego i wyświetlacza musi przeprowadzać wykwalifikowany personel dysponujący odpowiednią wiedzą na temat prac elektrycznych oraz znajomością wymaganych środków ostrożności. Osoby niewykwalifikowane nie powinny zbliżać się do urządzenia.
  • Procedura wymaga otwarcia przednich drzwi. Pozostałe drzwi i pokrywy muszą pozostać zamknięte i zabezpieczone podczas procedury.
  • Przed wykonaniem procedury upewnij się, że zasilacz UPS jest zamocowany nieruchomo.
  • Jeśli widoczne są ślady złej konserwacji lub montażu, nie wykonuj procedury.
  • Nie należy instalować modułów zasilania, modułów przełącznika obejścia statycznego i wyświetlaczy, które przypadkowo upuszczono, zepsuto, zalano cieczą, zanieczyszczono lub w inny sposób uszkodzono.
  • Nie należy instalować modułów zasilania, modułów przełącznika obejścia statycznego i wyświetlaczy, których stan jest nieznany.
  • Gdy system jest podłączony do prądu, należy zachować odległość przynajmniej 300 mm od przodu szafy.
  • Wewnątrz pustego gniazda modułu zasilania lub modułu przełącznika obejścia statycznego nie należy używać narzędzi.
  • Nie należy sięgać ręką do pustego gniazda modułu zasilania lub modułu przełącznika obejścia statycznego.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.