990-6537E-025

Konfiguracja wyjścia zasilacza UPS

UWAGA: Ta konfiguracja jest niezbędna do prawidłowej pracy zasilacza UPS.
  1. W menu głównym wybierz opcję Konfiguracja > Wyjście.
    1. Ustaw Napięcie AC ph-ph na 380 VAC, 400 VAC lub 415 VAC w zależności od konfiguracji.
    2. Ustaw Częstotliwość na 50 Hz ±1,0, 50 Hz ±3,0, 50 Hz ±10,0, 60 Hz ±1,0, 60 Hz ±3,0 lub 60 Hz ±10,0, w zależności od konfiguracji.
    3. Stuknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia, i stuknij symbol strzałki, aby przejść do następnej strony.
    4. Ustaw wartość Tolerancja napięcia wyjściowego RMS (%). Zakres tolerancji napięcia wyjściowego RMS wynosi od +3% do +10%, wartość domyślna to +10%.
    5. Ustaw Próg przeciążenia (%). Zakres ostrzeżenia o przeciążeniu wynosi od 0% do 100%, domyślna wartość to 75%.
    6. Stuknij OK, aby zapisać ustawienia.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.