990-6537E-025

Przełączanie równoległego systemu UPS w tryb pracy z obejściem serwisowym — zasilacze UPS z czterema przełącznikami wewnętrznymi

UWAGA: Poniżej przedstawiono ogólną procedurę wyłączania. Nie wszystkie wymienione urządzenia rozłączające mogą być obecne w danym systemie.
  1. Upewnij się, że wyłącznik MBB jest otwarty.
  2. Jeśli to możliwe, wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia.
  3. Zamknij zewn. MBB.
  4. Otwórz SIB.
  5. Otwórz UOB (jeśli jest obecny).
  6. Otwórz SSIB.
  7. Otwórz urządzenia rozłączające baterię.
  8. Otwórz UIB.
  9. Otwórz MIB i BIB (jeśli są obecne).
  10. Powtórz kroki od 5 do 9 w innych zasilaczach UPS w układzie równoległym.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.