990-6537E-025

Dodawanie, usuwanie lub wymiana modułu zasilania

UWAGA: Moduł zasilania można wymienić, gdy UPS jest w dowolnym trybie pracy.
UWAGA: Zamontuj moduły zasilania, zaczynając od pozycji dolnych i kierując się w górę.
OSTRZEŻENIE
RYZYKO USZKODZENIA SPRZĘTU
  • Przed zainstalowaniem nowego modułu zasilania należy najpierw sprawdzić konfigurację zabezpieczeń od strony sieci i po stronie odbiorników. Upewnij się, że zasilacz UPS skonfigurowano poprawnie dla nowej wartości znamionowej. Przykładowo, przy rozbudowaniu zasilacza UPS z mocy 200 kW na 250 kW, typ urządzenia rozłączającego należy dostosować do wartości 250 kW.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
OSTRZEŻENIE
RYZYKO USZKODZENIA SPRZĘTU
  • Moduły zasilania należy przechowywać w temperaturze otoczenia od -25 do 55°C, przy wilgotności 0–95% bez kondensacji.
  • Moduły zasilania należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu ochronnym.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
PRZESTROGA
Duży ciężar
Moduły zasilania są ciężkie (28 kg) i muszą je przenosić dwie osoby.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
  1. Usuń moduł zasilania:
    1. Przestaw włącznik na module zasilania do pozycji WYŁ.
    2. Usuń śruby po bokach modułu zasilania.
    3. Wysuń moduł zasilania do połowy. Mechanizm blokujący uniemożliwia całkowite wysunięcie modułu zasilania. Zwolnij blokadę, naciskając przyciski zwalniające znajdujące się lewej stronie modułu zasilania.
    4. Wyjmij moduł zasilania.
    5. Jeśli nie będzie montowany zastępczy moduł zasilania: Zamontuj zaślepkę na pustym gnieździe modułu zasilania.
    6. W menu głównym wybierz opcję Status > Moduły zasilania. Dotknij ikony modułu zasilania odpowiadającej usuniętemu modułowi zasilania i kliknij przycisk Potwierdź rozłączenie.
      UWAGA: Ten krok jest wymagany tylko w przypadku usuwania modułu zasilania, ale nie jest wymagany w przypadku instalowania/dodawania modułu zasilania.
  2. Instalacja/dodanie nowego modułu zasilania:
    1. Zdemontuj zaślepkę z pustego gniazda modułu zasilania. Zachowaj zaślepkę do późniejszego wykorzystania.
    2. Wsuń moduł zasilania do gniazda.
    3. Ponownie wkręć śruby po bokach modułu zasilania.
    4. Przestaw włącznik na module zasilania do pozycji WŁ.
    NIEBEZPIECZEŃSTWO
    Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
    We wszystkich gniazdach modułu zasilania należy zamontować moduł zasilania lub zaślepkę.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.