990-6537E-025

Uruchamianie pojedynczego zasilacza UPS z czterema przełącznikami wewnętrznymi z trybu pracy z obejściem serwisowym

UWAGA: Poniżej przedstawiono ogólne procedury uruchamiania. Możesz także wykonać kroki procedury Sekwencje nadzorowane, które są przypisane do Twojego systemu. Wybierz Sterowanie > Sekwencje nadzorowane > Uruchom system UPS i wykonaj kroki pojawiające się na wyświetlaczu.
  1. Ogólna procedura uruchamiania pojedynczego zasilacza UPS za pomocą zewnętrznego urządzenia rozłączającego obejście serwisowe (Ext. MBB):
    1. Zamknij UIB (jeśli jest otwarty).
      Wyświetlacz włączy się. Sekwencja ponownego uruchamiania trwa około 3 min.
    2. Zamknij SSIB (jeśli jest obecny).
    3. Zamknij urządzenia rozłączające baterię.
    4. Jeśli to możliwe, wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia.
    5. Zamknij UOB (jeśli jest obecny).
    6. Potwierdź zakończenie auto-testu przełącznika statycznego.
    7. Otwórz wyłącznik Ext. MBB.
  2. Ogólna procedura uruchamiania pojedynczego zasilacza UPS używającego wewnętrznego serwisowego urządzenia rozłączającego IMB (brak Ext. MBB):
    1. Zamknij UIB (jeśli jest otwarty).
      Wyświetlacz włączy się. Sekwencja ponownego uruchamiania trwa około 3 min.
    2. Zamknij urządzenia rozłączające baterię.
    3. Jeśli to możliwe, wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia.
    4. Potwierdź zakończenie auto-testu przełącznika statycznego.
    5. Otwórz IMB.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.