990-6537E-025

Tryby pracy UPS

Normalny tryb pracy

W normalnym trybie pracy zasilacz UPS stabilnie zasila odbiory.

Praca bateryjna

W przypadku awarii głównego źródła zasilania zasilanie bateryjne zapewnia nieprzerwane podtrzymanie krytycznego obciążenia podczas pracy bateryjnej.

UWAGA: Gdy bateria dostarcza obciążenie do zasilacza UPS i nie ma dostępnych źródeł zasilania sieciowego: po odłączeniu zasilania bateryjnego należy zaczekać, aż wszystkie moduły zasilania UPS całkowicie się wyłączą przed ponownym podłączeniem zasilania bateryjnego do zasilacza UPS.

Praca w trybie żądanego obejścia statycznego

Po wybraniu polecenia na wyświetlaczu zasilacz UPS może przejść w żądany tryb obejścia statycznego. Podczas żądanej pracy w trybie obejścia statycznego obciążenie jest zasilane ze źródła obejścia. Jeżeli wykryte zostanie uszkodzenie, zasilacz UPS przejdzie w normalny tryb pracy lub w wymuszony tryb obejścia statycznego. Jeśli podczas pracy w żądanym trybie obejścia statycznego wystąpi przerwa w zasilaniu z sieci elektrycznej/zasilającej, zasilacz UPS przejdzie na tryb pracy bateryjnej.

Wymuszone obejście statyczne

Zasilacz UPS pracuje w trybie wymuszonego obejścia, gdy zasilacz wykryje stan nieczynny w układzie i zażąda pracy w obejściu statycznym lub po naciśnięciu przez użytkownika przycisku OFF falownika w zasilaczu UPS. Podczas wymuszonej pracy w trybie obejścia statycznego obciążenie jest zasilane ze źródła obejścia.

UWAGA: Baterie nie są dostępne jako alternatywne źródło zasilania, gdy system jest w trybie wymuszonego obejścia statycznego.

Praca w trybie wewnętrznego obejścia serwisowego poprzez wewnętrzne serwisowe urządzenie rozłączające IMB (w przypadku zasilaczy UPS z jednym przełącznikiem wewnętrznym)

Gdy wewnętrzne serwisowe urządzenie rozłączające IMB jest zamknięte, zasilacz UPS przechodzi w tryb wewnętrznego obejścia serwisowego. Zasilanie odbiorów jest dostarczane bezpośrednio ze źródła obejścia. Konserwację i wymianę można przeprowadzać na modułach zasilania i module przełącznika statycznego podczas pracy w trybie wewnętrznego obejścia serwisowego poprzez wewnętrzne serwisowe urządzenie rozłączające IMB. Wewnętrznego serwisowego urządzenia rozłączającego IMB można używać tylko w pojedynczych systemach bez zewnętrznego urządzenia rozłączającego obejście serwisowe.

UWAGA: Baterie nie są dostępne jako alternatywne źródło zasilania, gdy zasilacz UPS jest w trybie wewnętrznego obejścia serwisowego.

Tryb wewnętrznego obejścia serwisowego poprzez urządzenie rozłączające obejście serwisowe MBB (w przypadku zasilaczy UPS z czterema przełącznikami wewnętrznymi)

Gdy urządzenie rozłączające obejście serwisowe MBB jest zamknięte, zasilacz UPS przechodzi w tryb pracy z wewnętrznym obejściem serwisowym. Zasilanie odbiorów jest dostarczane bezpośrednio ze źródła obejścia. Konserwację i wymianę można przeprowadzać na modułach zasilania i module przełącznika statycznego podczas pracy w trybie wewnętrznego obejścia serwisowego poprzez urządzenie rozłączające obejście serwisowe MBB. Urządzenie rozłączające obejście serwisowe MBB można używać tylko w pojedynczych systemach bez zewnętrznego urządzenia rozłączającego obejście serwisowe.

UWAGA: Baterie nie są dostępne jako alternatywne źródło zasilania, gdy zasilacz UPS jest w trybie wewnętrznego obejścia serwisowego.

Tryb zewnętrznego obejścia serwisowego poprzez zewnętrzne urządzenie rozłączające obejście serwisowe (Ext. MBB)

Gdy zewnętrzne urządzenie rozłączające obejście serwisowe (Ext. MBB) jest zamknięte w panelu / szafie zewnętrznego obejścia serwisowego lub rozdzielnicy innej firmy, zasilacz UPS przechodzi w tryb zewnętrznego obejścia serwisowego. Zasilanie odbiorów jest dostarczane bezpośrednio ze źródła obejścia. Konserwację i wymianę można przeprowadzać na całym zasilaczu UPS podczas pracy w trybie zewnętrznego obejścia serwisowego poprzez zewnętrzne urządzenie rozłączające obejście serwisowe (Ext. MBB). Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Przełączanie pojedynczego zasilacza UPS z jednym przełącznikiem wewnętrznym w tryb pracy z obejściem serwisowymPrzełączanie równoległego systemu UPS w tryb pracy z obejściem serwisowym — dla zasilaczy UPS z jednym przełącznikiem wewnętrznym.

UWAGA: Baterie nie są dostępne jako alternatywne źródło zasilania, gdy zasilacz UPS jest w trybie zewnętrznego obejścia serwisowego.

Tryb pracy z obejściem statycznym w stanie czuwania

Tryb pracy z obejściem statycznym w stanie czuwania jest dostępny dla zasilacza UPS pracującego w systemie równoległym. Jeżeli pojedynczy UPS wymaga przejścia w tryb pracy z wymuszonym obejściem statycznym, a pozostałe jednostki w pracy równoległej są w stanie zasilać odbiory, dany UPS przechodzi w tryb pracy z obejściem statycznym w stanie czuwania. W tym trybie wyjście danego zasilacza UPS jest rozłączone. UPS automatycznie przejdzie w preferowany tryb pracy, gdy będzie to możliwe.

UWAGA: Jeżeli pozostałe zasilacze UPS nie są w stanie zasilić obciążenia, cały system w pracy równoległej przejdzie w tryb z wymuszonym obejściem statycznym. Również jednostki UPS w trybie z obejściem statycznym są w stanie czuwania.

Test baterii

Zasilacz UPS pracuje w trybie testu baterii, jeśli jest przeprowadzany auto-test baterii lub kalibracja podtrzymania.

UWAGA: Test baterii zostanie przerwany, jeśli wystąpi przerwa w zasilaniu z sieci elektrycznej/zasilającej lub alarm krytyczny; zasilacz UPS wróci do normalnego trybu pracy po odzyskaniu zasilania z sieci elektrycznej/zasilającej.

Tryb EKO

Tryb EKO pozwala na skonfigurowanie zasilacza UPS do używania żądanego trybu obejścia statycznego z obciążeniem dostarczanym przez obejście jako preferowanego trybu pracy w uprzednio zdefiniowanych warunkach. Jeżeli wykryte zostanie uszkodzenie (napięcie obejścia poza zakresem, napięcie wyjściowe poza zakresem tolerancji itp.), zasilacz UPS przejdzie natychmiast w normalny tryb pracy lub w tryb pracy z wymuszonym obejściem statycznym. Główna zaleta trybu EKO polega na zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej. Jeśli podczas pracy w trybie EKO dojdzie do przerwy w dostawie zasilania, zasilacz UPS przejdzie w tryb pracy bateryjnej, zapewniając ciągłe zasilanie obciążenia. Podczas pracy zasilacza UPS w trybie EKO baterie są ładowane.

UWAGA: Tryb EKO nie jest obsługiwany w układzie równoległym.

Tryb WYŁ.

Zasilacz UPS nie dostarcza obciążeniu mocy. Baterie są ładowane, a wyświetlacz jest włączony.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.