990-6537E-025

Konfiguracja przekaźników wyjściowych

  1. W menu głównym wybierz opcję Konfiguracja > Styki i przekaźniki i zaznacz przekaźnik wyjściowy, który chcesz skonfigurować.
  2. Ustaw Opóźnienie (s) (0–60 s).
  3. Wybierz zdarzenia, które chcesz przypisać do przekaźnika wyjściowego. Stuknij przycisk OK na każdej stronie, aby zapisać ustawienia, i stuknij symbol strzałki, aby przejść do następnej strony.
    UWAGA: Możliwe jest przypisanie kilku funkcji do tego samego przekaźnika wyjściowego.
    Alarm zbiorczy zasilacza UPS: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się dowolnego alarmu zasilacza UPS. Tryb serwisowy zasilacza UPS: Aktywacja wyjścia następuje po otwarciu urządzenia rozłączającego wyjście jednostki (UOB), co powoduje przejście zasilacza UPS w tryb serwisowy. Zasilacz UPS nie zasila obciążenia.
    Alarm informacyjny zasilacza UPS: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się alarmu informacyjnego w zasilaczu UPS. Uszkodzenie zewnętrzne: Wyjście jest wyzwalane, gdy zasilacz UPS wykrywa uszkodzenie zewnętrzne.
    Alarm ostrzegawczy zasilacza UPS: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się alarmu ostrzegawczego w zasilaczu UPS. Wentylator nie działa: Aktywacja wyjścia następuje, gdy co najmniej jeden wentylator nie działa.
    Alarm krytyczny zasilacza UPS: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się krytycznego alarmu w zasilaczu UPS. Niskie napięcie baterii: Aktywacja wyjścia następuje, gdy napięcie baterii spadnie poniżej progu.
    Alarm zbiorczy systemu: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się dowolnego alarmu w układzie równoległym. Bateria nie działa poprawnie: Aktywacja wyjścia następuje, gdy baterie nie działają poprawnie.
    Alarm informacyjny systemu: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się alarmu informacyjnego w układzie równoległym. Bateria wyłączona: Aktywacja wyjścia następuje, gdy baterie zostaną odłączone lub urządzenia rozłączające baterię są otwarte.
    Alarm ostrzegawczy systemu: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się alarmu ostrzegawczego w układzie równoległym. Przeładowanie falownika: Aktywacja wejścia następuje w przypadku przeładowania, gdy zasilacz UPS jest w trybie pracy falownika.
    Alarm krytyczny systemu: Aktywacja wyjścia następuje po pojawieniu się krytycznego alarmu w układzie równoległym. Przeciążenie wyjścia: Aktywacja wejścia następuje w przypadku przeładowania, gdy zasilacz UPS jest w trybie falownika lub obejścia.
    Zasilacz UPS w normalnym trybie pracy: Aktywacja wyjścia następuje, gdy zasilacz UPS znajduje się w normalnym trybie pracy. Wejście poza zakresem: Aktywacja wyjścia następuje, gdy zakres wejścia zostanie przekroczony.
    Zasilacz UPS w trybie pracy bateryjnej: Aktywacja wyjścia następuje, gdy zasilacz UPS znajduje się w trybie pracy bateryjnej. Obejście poza zakresem: Aktywacja wyjścia następuje, gdy zakres obejścia zostanie przekroczony.
    Zasilacz UPS w tr. pracy obejścia stat.: Aktywacja wyjścia następuje, gdy zasilacz UPS znajduje się w trybie wymuszonego obejścia statycznego lub żądanego obejścia statycznego. Układ EPO aktywny: Aktywacja wyjścia następuje po aktywowaniu awaryjnego wyłącznika zasilania.
    UPS w tr. pracy z obejściem serwis.: Aktywacja wyjścia następuje, gdy zasilacz UPS znajduje się w trybie wewnętrznego obejścia serwisowego lub zewnętrznego obejścia serwisowego.  
  4. Stuknij OK, aby zapisać ustawienia.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.