990-6537E-025

Odizolowanie pojedynczego zasilacza UPS z jednym przełącznikiem wewnętrznym od układu równoległego

Skorzystaj z tej procedury, aby wyłączyć jeden zasilacz UPS w pracującym układzie równoległym.

UWAGA: Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że pozostałe zasilacze UPS są w stanie dostarczyć zasilanie.
UWAGA: Poniżej przedstawiono ogólną procedurę wyłączania. Nie wszystkie wymienione urządzenia rozłączające mogą być obecne w danym systemie.
  1. Wybierz opcje Sterowanie > Falownik > Wyłącz falownikna tym zasilaczu UPS. Stuknij przycisk OK na ekranie potwierdzenia.
  2. Otwórz UOB na tym zasilaczu UPS.
  3. Otwórz SSIB na tym zasilaczu UPS (jeśli jest obecny).
  4. Otwórz urządzenia rozłączające baterię na tym zasilaczu UPS.
  5. Otwórz UIB na tym zasilaczu UPS.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.