990-6537E-025

Eksport dzienników zdarzeń zasilacza UPS do urządzenia USB

  1. W menu głównym wybierz opcję Konserwacja > Raport zasilacza UPS.
  2. Otwórz przednie drzwi.
  3. Umieść urządzenie USB w porcie USB wyświetlacza.
  4. Stuknij Eksportuj. Gdy na ekranie pojawi się komunikat Potwierdź eksport dzienników zdarzeń zasilacza UPS, stuknij przycisk OK, aby rozpocząć proces eksportu.
    UWAGA: Nie wyjmuj urządzenia USB, dopóki nie zakończy się proces eksportu danych.
  5. Na ekranie pojawi się status zakończenia z komunikatem Zrzut zdarzeń zakończony pomyślnie lub Zrzut zdarzeń zakończony niepowodzeniem. Stuknij OK, aby kontynuować.
  6. Wyślij dzienniki zdarzeń UPS do działu obsługi klienta Schneider Electric.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.