990-6537E-025

Rozpoczęcie testu kalibracji czasu pracy

Ta funkcja służy do kalibracji szacowanego pozostałego czasu pracy baterii. W tym teście zasilacz UPS przechodzi w tryb testu baterii, a baterie zostają rozładowane do niskiego poziomu ostrzegawczego DC. Na podstawie czasu, który upłynął, i informacji o obciążeniu można obliczyć pojemność akumulatora i skalibrować szacowany czas pracy.

Firma Schneider Electric zaleca przeprowadzenie testu kalibracji czasu pracy przy uruchomieniu systemu, wymianie baterii lub po dokonaniu zmian w urządzeniu bateryjnym.

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
  • W trakcie testu kalibracji stan naładowania baterii zostanie znacznie obniżony. W razie awarii zasilania system nie będzie w stanie wytrzymać obciążenia.
  • Baterie zostaną rozładowane do niskiego poziomu ostrzegawczego DC, co spowoduje krótki czas pracy baterii po kalibracji, aż do pełnego naładowania baterii.
  • Częste testy lub kalibracje baterii mogą wpłynąć na czas pracy baterii.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Wymagania wstępne:

  • Nie uruchomiono testu baterii.

  • Brak krytycznych alarmów.

  • Bateria musi być w 100% naładowana.

  • Poziom obciążenia musi wynosić co najmniej 10% i nie może się zmienić o więcej niż 20% podczas testu. Przykład: Jeśli procent obciążenia wynosi 30% na początku testu, test zostanie przerwany, jeśli spadnie ono poniżej 24% lub wzrośnie do ponad 36%.

  • Zasilanie obejścia musi być dostępne.

  • Urządzenie musi działać w normalnym trybie pracy.

  • Tryb pracy musi być ustawiony na falownik.

  1. W menu głównym wybierz opcję Konserwacja > Kalibracja czasu pracy > Rozpocznij kalibrację.
  2. Stuknij przycisk OK na ekranie potwierdzenia.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.