990-6537E-025

Przełączanie równoległego systemu UPS w tryb pracy z obejściem serwisowym — dla zasilaczy UPS z jednym przełącznikiem wewnętrznym

UWAGA: Poniżej przedstawiono ogólną procedurę wyłączania. Nie wszystkie wymienione urządzenia rozłączające mogą być obecne w danym systemie.
  1. Upewnij się, że IMB jest otwarty.
  2. Jeśli to możliwe, wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia.
  3. Zamknij wyłącznik Ext. MBB.
  4. Otwórz SIB (jeśli jest obecny).
  5. Otwórz UOB (jeśli jest obecny).
  6. Otwórz SSIB (jeśli jest obecny).
  7. Otwórz urządzenia rozłączające baterię.
  8. Otwórz UIB.
  9. Powtórz kroki od 5 do 8 na pozostałych zasilaczach UPS w układzie równoległym.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.