990-6537E-025

Uruchamianie równoległego systemu UPS z czterema przełącznikami wewnętrznymi z trybu pracy z obejściem serwisowym

UWAGA: Poniżej przedstawiono ogólne procedury uruchamiania. Możesz także wykonać kroki procedury Sekwencje nadzorowane, które są przypisane do Twojego systemu. Wybierz Sterowanie > Sekwencje nadzorowane > Uruchom system UPS i wykonaj kroki pojawiające się na wyświetlaczu.
UWAGA: Przed wykonaniem poniższych kroków należy upewnić się, że ustawienia układu równoległego są prawidłowo skonfigurowane, a połączenia kablowe PBUS są prawidłowo podłączone.
  1. Zamknij UIB (jeśli jest otwarty).
    Wyświetlacz włączy się. Sekwencja ponownego uruchamiania trwa około 3 min.
  2. Zamknij MIB i BIB (jeśli są obecne).
  3. Zamknij UIB.
  4. Zamknij SSIB.
  5. Zamknij urządzenia rozłączające baterię.
  6. Jeśli to możliwe, wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia.
  7. Zamknij UOB (jeśli jest obecny).
  8. Powtórz kroki od 1 do 8 w innych zasilaczach UPS w układzie równoległym.
  9. Zamknij SIB.
  10. Potwierdź zakończenie auto-testu przełącznika statycznego.
  11. Otwórz wyłącznik Ext. MBB.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.