990-6537E-025

Przełączanie pojedynczego zasilacza UPS z czterema przełącznikami wewnętrznymi w tryb pracy z obejściem serwisowym

UWAGA: Poniżej przedstawiono ogólną procedurę wyłączania. Nie wszystkie wymienione urządzenia rozłączające mogą być obecne w danym systemie.
  1. Ogólna procedura wyłączania pojedynczego zasilacza UPS za pomocą zewnętrznego urządzenia rozłączającego obejście serwisowe (Ext. MBB):
    1. Upewnij się, że wyłącznik MBB jest otwarty.
    2. Jeśli to możliwe, wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia.
    3. Zamknij wyłącznik Ext. MBB.
    4. Otwórz UOB (jeśli jest obecny).
    5. Otwórz SSIB.
    6. Otwórz urządzenia rozłączające baterię.
    7. Otwórz UIB.
    8. Otwórz MIB i BIB (jeśli są obecne).
  2. Ogólna procedura wyłączania pojedynczego zasilacza UPS używającego urządzenia rozłączającego obejście serwisowe MBB (bez Ext. MBB):
    UWAGA: Poniżej przedstawiono ogólne procedury wyłączania. Nie wszystkie wymienione urządzenia rozłączające mogą być obecne w danym systemie.
    1. Jeśli to możliwe, wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia.
    2. Zamknij MBB.
    3. Otwórz UOB (jeśli jest obecny).
    4. Otwórz SSIB.
    5. Otwórz urządzenia rozłączające baterię.
    6. Otwórz UIB.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.