990-6537E-025

Wyświetlanie informacji o statusie systemu

  1. W menu głównym wybierz opcję Status.
    1. Naciśnij przycisk Wejście, aby wyświetlić status.

      Wejście

      Napięcie f-f (międzyfazowe) Wartość chwilowa wejściowego napięcia międzyfazowego.
      Prąd Wartość chwilowa prądu wejściowego AC pobieranego z sieci wyrażona w amperach (A).
      Częstotliwość Wartość chwilowa częstotliwości wejściowej wyrażona w hercach (Hz).
      Napięcie f-N (faza do przewodu neutralnego)* Wartość chwilowa napięcia wejściowego międzyfazowego wyrażona w woltach (V).
      Moc całkowita Wartość chwilowa całkowej wejściowej mocy czynnej dla każdej fazy, podana w kW.
      Moc Wartość chwilowa wejściowej mocy czynnej (lub rzeczywistej) dla każdej fazy, wyrażona w kilowatach (kW). Moc czynna stanowi część przepływu mocy uśrednionej w ramach całego cyklu kształtu fali AC, co może skutkować przepływem energii netto w jednym kierunku.
      Współczynnik mocy Proporcja mocy czynnej do mocy pozornej.
    2. Naciśnij przycisk Wyjście, aby wyświetlić status.

      Wyjście

      Napięcie f-f (międzyfazowe) Napięcie wyjściowe międzyfazowe w falowniku wyrażone w woltach (V).
      Prąd Wartość chwilowa prądu wyjściowego wyrażona w amperach (A).
      Częstotliwość Wartość chwilowa częstotliwości wyjściowej wyrażona w hercach (Hz).
      Napięcie f-N (faza do przewodu neutralnego)* Wartość chwilowa napięcia wyjściowego fazowego w falowniku wyrażona w woltach (V).
      Obciążenie Procent pojemności zasilacza UPS obecnie używanej we wszystkich fazach. Wyświetlony jest procent obciążenia dla najbardziej obciążonej fazy.
      Prąd neutralny* Wartość chwilowa prądu wyjściowego w przewodzie neutralnym wyrażona w amperach (A).
      Moc całkowita Wartość chwilowa całkowitej mocy czynnej (dla wszystkich trzech faz) wyrażona w kilowatach (kW).
      Moc Wartość chwilowa wyjściowej mocy aktywnej (lub rzeczywistej) dla każdej fazy wyrażona w kilowatach (kW). Moc czynna stanowi część przepływu mocy uśrednionej w ramach całego cyklu kształtu fali AC, co może skutkować przepływem energii netto w jednym kierunku.
      Współczynnik mocy Wartość chwilowa współczynnika mocy wyjściowej dla każdej fazy. Współczynnik mocy stanowi proporcję mocy czynnej do mocy pozornej.
    3. Naciśnij przycisk Obejście, aby wyświetlić status.

      Obejście

      Napięcie f-f (międzyfazowe) Napięcie chwilowe obejścia faza do fazy (V).
      Prąd Wartość chwilowa prądu obejścia dla każdej fazy wyrażona w amperach (A).
      Częstotliwość Wartość chwilowa częstotliwości obejścia wyrażona w hercach (Hz).
      Napięcie f-N (faza do przewodu neutralnego)* Napięcie chwilowe obejścia faza do przewodu neutralnego (V).
      Moc całkowita Wartość chwilowa całkowitej mocy czynnej obejścia (dla wszystkich trzech faz) wyrażona w kilowatach (kW).
      Moc Wartość chwilowa mocy czynnej obejścia dla każdej fazy wyrażona w kilowatach (kW). Moc czynna stanowi średnią czasu iloczynu wartości chwilowych napięcia i prądu.
      Współczynnik mocy Wartość chwilowa współczynnika mocy obejścia dla każdej fazy. Współczynnik mocy stanowi proporcję mocy czynnej do mocy pozornej.
    4. Naciśnij przycisk Bateria, aby wyświetlić status.

      Bateria

      Pomiary Wartość chwilowa mocy pobieranej z baterii wyrażona w kilowatach (kW).
      Wartość chwilowa napięcia na baterii (VDC).
      Wartość chwilowa prądu baterii wyrażona w amperach (A). Wartość dodatnia prądu wskazuje, że bateria jest ładowana; wartość ujemna prądu wskazuje, że bateria jest rozładowywana.
      Temperatura baterii w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita zmierzona przez podłączone czujniki temperatury.
      Bateria Ilość czasu zanim baterie osiągną poziom niskiego napięcia. Pokazuje obecny poziom naładowania baterii jako procent całej pojemności baterii.
      Wartość chwilowa naładowania baterii (Ah).
      Ładowarka Ogólny stan ładowarki (Ładowanie, Wył., Rozładowywanie).
      Tryb pracy ładowarki (Wył., Ładowanie konserwacyjne, Szybkie ładowanie).
      Maksymalna pojemność baterii w procentach mocy znamionowej zasilacza UPS.
    5. Naciśnij przycisk Temperatura, aby wyświetlić status.

      Temperatura

      Temp. otoczenia Temperatura otoczenia w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.
      Temperatura baterii Temperatura baterii w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita zmierzona przez podłączone czujniki temperatury baterii.
    6. Naciśnij przycisk Równoległy, aby wyświetlić status.

      Równoległy

      Prąd wejściowy Aktualna wartość prądu wejściowego ze źródła zasilania na fazę, wyrażona w amperach (A).
      Prąd obejścia Aktualna wartość prądu obejścia ze źródła obejścia na fazę, wyrażona w amperach (A).
      Całkowite obciążenie Całkowite obciążenie równoległego zasilacza UPS pokazujące całkowity procent obciążenia i łączne obciążenie w kW i kVA dla układu równoległego.
      Prąd wyjściowy Wartość chwilowa prądu wyjściowego wyrażona w amperach (A).
      Liczba nadmiar. zasilaczy UPS Liczba obecnych nadmiarowych zasilaczy UPS.
      Ustawienie nadmiarowości Skonfigurowane ustawienie nadmiarowości.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.