990-6537E-025

Wymiana modułu przełącznika obejścia statycznego

PRZESTROGA
Duży ciężar
Moduł przełącznika statycznego jest ciężki (18 kg) i muszą go przenosić dwie osoby.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Moduł przełącznika statycznego można wymienić, gdy zasilacz UPS jest w trybie normalnej pracy lub w trybie bateryjnym.
  1. Wykręć śruby po obu stronach modułu przełącznika obejścia statycznego i ustaw włącznik w pozycji WYŁ.
  2. Wyciągnij do połowy moduł przełącznika obejścia statycznego. Mechanizm blokujący uniemożliwia całkowite wysunięcie modułu przełącznika obejścia statycznego. Zwolnij blokadę, naciskając przycisk zwalniający znajdujący się po lewej stronie modułu przełącznika obejścia statycznego i wyjmij moduł przełącznika obejścia statycznego.
  3. Odwróć kolejność działań, aby zainstalować zamienny moduł przełącznika obejścia statycznego. Ustaw włącznik w pozycji WŁ.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.