990-6537E-025

Uruchamianie testu baterii

Wymagania wstępne:

  • Nie uruchomiono testu baterii.

  • Urządzenia rozłączające baterię są zamknięte.

  • Brak krytycznych alarmów.

  • Zasilanie obejścia musi być dostępne.

  • Praca w trybie obejścia statycznego musi być dostępna.

  • Bateria musi być naładowania w ponad 50%.

  • Dostępny czas pracy musi wynosić ponad 4 minuty.

  • Urządzenie musi działać w normalnym trybie pracy.

  • Tryb pracy musi być ustawiony na falownik.

Ta funkcja przeprowadza kilka testów baterii, takich jak kontrola bezpiecznika i wykrywanie słabych baterii. Test wpłynie na poziom naładowania baterii, wykorzystane zostanie ok. 10% ich czasu pracy. Przykład: Jeśli pozostało 10 minut czasu pracy, test potrwa 1 minutę. Test baterii można zaplanować na automatyczne uruchamianie w różnych przedziałach czasu (od tygodniowych do raz na rok).

  1. W menu głównym stuknij opcje Konfiguracja > Bateria > Tryb ręcznego auto-testu baterii i wybierz tryb ręcznego auto-testu baterii: Według pojemności (automatyczne lub ręczne testy baterii) lub Według napięcia/czasu (tylko ręczne testy baterii).
  2. Stuknij opcje Konserwacja > Bateria > Rozpocznij test.
  3. Stuknij przycisk OK na ekranie potwierdzenia.
  4. Gdy rozpocznie się auto-test baterii, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Trwa auto-test baterii” i będzie wyświetlał się do ukończenia testu. Kliknij przycisk Przerwij, aby przerwać auto-test baterii.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.