990-6537E-025

Uruchamianie zasilaczy UPS z jednym przełącznikiem wewnętrznym i dodawanie ich do układu równoległego

Ta procedura służy do uruchamiania lub dodawania pojedynczego zasilacza UPS w uruchomionym układzie równoległym.
UWAGA: Poniżej przedstawiono ogólne procedury uruchamiania. Możesz także wykonać kroki procedury Sekwencje nadzorowane, które są przypisane do Twojego systemu. Wybierz Sterowanie > Sekwencje nadzorowane > Uruchom system UPS i wykonaj kroki pojawiające się na wyświetlaczu.
UWAGA: Przed wykonaniem poniższych kroków należy upewnić się, że ustawienia układu równoległego są prawidłowo skonfigurowane, a połączenia kablowe PBUS są prawidłowo podłączone.
  1. Zamknij UIB na tym zasilaczu UPS (jeśli jest otwarty).
    Wyświetlacz włączy się. Sekwencja ponownego uruchamiania trwa około 3 min.
  2. Zamknij SSIB na tym zasilaczu UPS (jeśli jest obecny).
  3. Zamknij urządzenie rozłączające prąd zwrotny obejścia na tym zasilaczu UPS (jeśli występuje).
  4. Zamknij urządzenia rozłączające baterię na tym zasilaczu UPS.
  5. Zamknij UOB na tym zasilaczu UPS.
  6. Wybierz opcje Sterowanie > Falownik > Włącz falownikna tym zasilaczu UPS. Stuknij przycisk OK na ekranie potwierdzenia.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.