990-6537E-025

Omówienie interfejsu użytkownika

Wyświetlacz

Omówienie ekranu głównego

  1. Przycisk Strona główna – stuknij go na dowolnym ekranie, aby wrócić do ekranu głównego.

  2. Przycisk Menu główne – stuknij go, aby uzyskać dostęp do menu.

  3. Przycisk schematu układu – stuknij go, aby uzyskać dostęp do schematu układu.

  4. Symbol statusu alarmu – stuknij go, aby uzyskać dostęp do dziennika aktywnych alarmów.

Możesz stuknąć pole wyjścia lub baterii na ekranie głównym, by przejść bezpośrednio do stron dokładnych pomiarów.

Menu główne


Stuknij przycisk menu głównego na ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do menu.

Schemat układu

Wciśnij przycisk schematu układu na ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do schematu układu.

Schemat układu będzie dostosowany do konfiguracji systemu – pokazany tutaj schemat układu to tylko przykład.

Przykład pojedynczego zasilacza UPS (z jednym wewnętrznym przełącznikiem) – pojedyncze zasilanie

Przykład pojedynczego zasilacza UPS (z czterema wewnętrznymi przełącznikami) – pojedyncze zasilanie

Zielona linia energetyczna (szara na ilustracji) na schemacie układu pokazuje przepływ mocy przez system UPS. Aktywne moduły (falownik, prostownik, bateria, przełącznik statyczny itd.) są obramowane na zielono, a nieaktywne moduły są obramowane na czarno. Moduły obramowane na czerwono nie działają lub są w trybie alarmu.

UWAGA: Schemat układu pokazuje tylko jedno urządzenie rozłączające baterię BB, nawet jeśli podłączono więcej urządzeń rozłączających baterię i skonfigurowano je w celu monitorowania. Jeśli co najmniej jedno monitorowane urządzenie rozłączające baterię jest w pozycji zamkniętej, wyłącznik BB będzie pokazany na schemacie układu jako zamknięty. Jeśli wszystkie monitorowane urządzenia rozłączające baterię są w pozycji otwartej, wyłącznik BB będzie pokazany na schemacie układu jako otwarty.

W schematach układów równoległych naciśnij szary zasilacz UPS, by wyświetlić schemat układu samego zasilacza.

Przykład układu równoległego — pojedyncze zasilanie z indywidualnym wyłącznikiem UIB

Przykład układu równoległego – podwójne zasilanie z indywidualnymi wyłącznikami UIB i SSIB

Symbole statusu alarmu

Symbol statusu alarmu (szary na ilustracji) w prawym górnym rogu wyświetlacza zmienia się w zależności od statusu alarmu systemu UPS.

Zielony: Brak alarmów w systemie UPS.
Niebieski: Obecność alarmów informacyjnych w systemie UPS. Stuknij symbol statusu alarmu, aby otworzyć dziennik aktywnych alarmów.
Żółty: Obecność alarmów ostrzegawczych w systemie UPS. Stuknij symbol statusu alarmu, aby otworzyć dziennik aktywnych alarmów.
Czerwony: Obecność krytycznych alarmów w systemie UPS. Stuknij symbol statusu alarmu, aby otworzyć dziennik aktywnych alarmów.
Czerwony: Połączenie wyświetlacza z zasilaczem UPS zostało utracone.

Struktura menu


Stuknij przycisk menu głównego na ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do menu.

  • Status

    • Wejście

    • Wyjście

    • Obejście

    • Bateria

    • Temperatura

    • Moduły zasilania

    • Równoległy

    • Nadmiarowy moduł IM

  • Dzienniki

  • Sterowanie*

    • Tryb pracy

    • Falownik

    • Ładowarka

    • Sekwencja nadzorowana

  • Konfiguracja*

    • Zasilacz UPS

    • Wyjście

    • Bateria

    • Wysoka wydajność

    • Styki i przekaźniki

    • Sieć

    • Modbus

    • Ogólne

    • Przypomnienia

  • Konserwacja

    • Brzęczyk

    • Bateria*

    • Kalibracja cz. pracy*

    • Wymiana baterii*

    • Raport UPS*

  • Informacje

    • Zasilacz UPS

    • Wyświetlacz

    • Karta sieciowa (NMC) nr 1

    • Karta sieciowa (NMC) nr 2

  • Wyloguj

  • Wersja cyfrowa

  • Język

Niektóre menu mogą zawierać więcej podmenu, niż opisano w tej instrukcji. Te podmenu są wyszarzone i używane tylko przez firmę Schneider Electric, aby unikać niechcianego wpływu na obciążenie. Inne elementy menu mogą być wyszarzone / nie być wyświetlane, jeśli nie są odpowiednie lub nie zostały jeszcze wydane dla tego systemu UPS.

Sekcja kontrolna

Omówienie zacisków połączeń sygnałowych w zasilaczu UPS

  1. Zdalny EPO (J6600)

  2. Port wyświetlacza (do użytku wewnętrznego)

  3. Port USB (serwisowy)

  4. Port tunera (serwisowy)

  5. Port magistrali Modbus

  6. Czujnik temperatury baterii (J3008)

  7. Styki wejściowe (J3009)

  8. Przekaźniki wyjściowe (J3001)

  9. PBUS2

  10. PBUS1

  11. Gniazdo karty sieciowej (NMC) 1

  12. Gniazdo karty sieciowej (NMC) 2

  13. Gniazdo IM1 na moduł sterujący

  14. Gniazdo IM2 na moduł sterujący

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.