990-6537E-025

Przełączanie pojedynczego zasilacza UPS z jednym przełącznikiem wewnętrznym w tryb pracy z obejściem serwisowym

UWAGA: Poniżej przedstawiono ogólną procedurę wyłączania. Nie wszystkie wymienione urządzenia rozłączające mogą być obecne w danym systemie.
  1. Ogólna procedura wyłączania pojedynczego zasilacza UPS za pomocą zewnętrznego urządzenia rozłączającego obejście serwisowe (Ext. MBB):
    1. Upewnij się, że IMB jest otwarty.
    2. Jeśli to możliwe, wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia.
    3. Zamknij wyłącznik Ext. MBB.
    4. Otwórz UOB (jeśli jest obecny).
    5. Otwórz SSIB (jeśli jest obecny).
    6. Otwórz urządzenia rozłączające baterię.
    7. Otwórz UIB.
  2. Ogólna procedura wyłączania pojedynczego zasilacza UPS używającego wewnętrznego serwisowego urządzenia rozłączającego IMB (brak Ext. MBB):
    1. Jeśli to możliwe, wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia.
    2. Zamknij IMB.
    3. Otwórz urządzenia rozłączające baterię.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.