990-6537E-023

Konfigurer inngangskontakter

  1. Fre hovedmenyen trykker du på Konfigurasjon > Kontakter og reléer og velger inngangskontakten du vil konfigurere.
  2. Velg en funksjon fra rullegardinlisten for den valgte inngangskontakten:
    Ingen: Ingen handling tilordnet denne inngangskontakten. Genset forsyner UPSen: Inngang som indikerer at UPSen forsynes av en generator. Du må også velge reduksjon av batteriladestrøm mens UPSen forsynes av en generator. Sett Batteriladestyrke under genset-forsyning til 0 % (ingen batteriladning) eller 100 % (full batteriladning). Batteriladestyrke under genset-forsyning kan bare velges for denne funksjonen.
    Jordingsfeil: Inngang som indikerer at det har oppstått en jordingsfeil. Batteriromventilasjon fungerer ikke: Inngang som indikerer at batteriromventilasjonen ikke fungerer. Hvis denne inngangen er aktivert, slås batteriladeren AV.
    Brukerdefinert 1: Inngang for generelle formål. Ekstern batteriovervåking oppdaget en feil: Inngang som indikerer at den eksterne batteriovervåkeren har oppdaget en feil. Når inngangen er aktiv, sender UPSen en alarm (ingen andre handlinger).
    Brukerdefinert 2: Inngang for generelle formål. Eksternt energilager: alarm med lav alvorlighetsgrad: Inngang som indikerer at overvåkingen av det eksterne energilageret har oppdaget en mindre feil.
    Eksternt signal slår av laderen: Hvis denne inngangen er aktivert, slås batteriladeren AV. Eksternt energilager: alarm med høy alvorlighetsgrad: Inngang som indikerer at overvåkingen av det eksterne energilageret har oppdaget en alvorlig feil.
    Høyeffektivitetsmodus er deaktivert: Hvis denne inngangen er aktiv, forhindres UPSen fra å gå over i høyeffektivitetsmodus (ECO-modus), eller den går ut av enhver aktiv høyeffektivitetsmodus.  
  3. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.