990-5910F-015

Az UPS rendszer indítása karbantartási bypass üzemmódból

MEGJEGYZÉS: Csak akkor működtesse a megszakítót, ha a hozzá tartozó megszakító-visszajelző lámpa világít.
  1. Ha nyitva van, zárja az egység bemeneti megszakítóját (UIB).
    A kijelző bekapcsol. Az újraindítási művelet körülbelül 3 percig tart.
  2. Válassza az Ellenőrzés > Irányított sorozatok > UPS rendszer elindítása vagy az Ellenőrzés > Irányított sorozatok > UPS elindítása párhuzamos rendszerben lehetőséget, és kövesse a kijelzőn megjelenő lépéseket.
  3. Általános indítási művelet külső karbantartási bypass megszakítóval (MBB) rendelkező UPS rendszerhez:
    MEGJEGYZÉS: Az alábbiakban az általános leállítási műveletek olvashatók. Mindig kövesse a rendszerére vonatkozó Irányított sorozatok lépéseit.
    1. Ha nyitva van, zárja az egység bemeneti megszakítóját (UIB).
    2. Zárja az SSIB statikus kapcsolóbemenet-megszakítót (ha van).
    3. Zárja az akkumulátormegszakító(ka)t.
    4. Ha lehetséges, válassza az Ellenőrzés > Működési mód > Átkapcsolás bypassra lehetőséget.
    5. Zárja az UOB egységkimeneti megszakítót.
    6. A párhuzamos rendszerek többi UPS-e esetében ismételje meg az a–e lépéseket.
    7. Zárja az SIB rendszerleválasztó megszakítót (ha van).
    8. Nyissa az MMB karbantartáshoz használt mellékáramkör megszakítót.
    9. Válassza az Ellenőrzés > Inverter > Inverter be lehetőséget, vagy nyomja meg (és öt másodpercig tartsa nyomva) az inverter bekapcsológombját a vezérlőn.
  4. Általános indítási művelet belső karbantartási megszakítóval (IMB) rendelkező UPS rendszerhez (MBB nem található):
    MEGJEGYZÉS: Az alábbiakban az általános leállítási műveletek olvashatók. Mindig kövesse a rendszerére vonatkozó Irányított sorozatok lépéseit.
    1. Ha nyitva van, zárja az egység bemeneti megszakítóját (UIB).
    2. Zárja az akkumulátormegszakító(ka)t.
    3. Az egyszerűsített 1+1 párhuzamos rendszerek többi UPS-e esetében ismételje meg az a–b lépéseket.
    4. Nyissa a belső karbantartási megszakítót (IMB).
    5. Válassza az Ellenőrzés > Inverter > Inverter be lehetőséget, vagy nyomja meg (és öt másodpercig tartsa nyomva) az inverter bekapcsológombját a vezérlőn.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?