990-5452N-019

암호로 보호된 화면 액세스

  1. 암호를 입력하라는 메시지가 나타나면 사용자 이름을 선택합니다.
  2. 사용자 이름에 대한 PIN 코드를 입력합니다.
    주의: 기본 PIN 코드는 1234입니다.
  3. 암호를 변경합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?