990-5452N-006

Configurar la compensación de la tensión de salida del SAI

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > SAI > Salida.
  2. Pulse la flecha a la derecha para ir a la siguiente pantalla de configuración de salida.
  3. En Compensación tensión, elija la compensación de tensión preferida para el sistema. Elija entre –3 %, –2 %, –1 %, 0 %, 1 %, 2 % o 3 %.
    NOTA: Esta configuración se comparte entre todos los SAI en un sistema en paralelo.
  4. En Compensación de la tensión de salida con transformador de carga, seleccione la compensación de tensión de salida que prefiera para compensar la caída en la tensión del transformador en función de la carga. Elija entre 0 %, 1 %, 2 % o 3 %.
    NOTA: Esta configuración debe ser idéntica para todos los SAI en un sistema en paralelo.
    NOTA: Cuando esta configuración está ajustada a 0 %, la compensación de la tensión de salida del transformador está deshabilitada.
  5. Pulse OK para confirmar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?