990-5452N-019

UPS 출력 전압 보상 구성

  1. 디스플레이의 홈 화면에서 구성 > UPS > 출력을 선택합니다.
  2. 오른쪽 화살표를 눌러 다음 출력 구성 화면으로 이동합니다.
  3. 전압 보상에서 시스템에 대해 선호하는 전압 보상을 선택합니다. –3%, –2%, –1%, 0%, 1%, 2% 또는 3%중에서 선택합니다.
    주의: 이 설정은 병렬 시스템의 모든 UPS에서 공유됩니다.
  4. 출력 변압기 구성에서 출력 전압 보상에서 선호하는 출력 전압 보상을 선택하여 부하에 따른 변압기 전압 강하를 보상합니다. 0%, 1%, 2% 또는 3% 중에서 선택합니다.
    주의: 이 설정은 병렬 시스템의 모든 UPS에 대해 동일해야 합니다.
    주의: 이 설정이 0%로 설정된 경우 출력 변압기 전압 보상은 사용되지 않습니다.
  5. 확인을 눌러 설정을 확인합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?