990-5452N-019

암호 요청 사용 안 함

  1. 디스플레이의 홈 화면에서 구성을 선택합니다.
  2. 암호 요청 사용 안 함을 선택합니다.
    주의: 암호 요청 사용 안 함이 활성화되어 있으면 UPS 구성 또는 작동 시 더 이상 암호를 입력할 필요가 없습니다. 그러나 이 설정을 변경하면 암호를 입력해야 합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?