990-5452N-006

Deshabilitar la solicitud de contraseña

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuración.
  2. Seleccione Deshabilitar solicitud de contraseña.
    NOTA: Con la opción Deshabilitar solicitud de contraseña habilitada, ya no es necesario introducir la contraseña cuando se configura o se utiliza el SAI. Sin embargo, cuando se cambia este ajuste, se necesita la contraseña.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?