990-5452N-019

유지보수

권장 PPE(개인 보호 장비)

장치의 가장 바깥쪽 전면 도어를 여는 모든 절차에 대해 Schneider Electric은 다음과 같은 PPE(개인 보호 장비)를 최소한으로 사용할 것을 권장합니다.

  • 불연성 면 의류

  • 눈 보호 장치(예: 안경 또는 고글)

  • 안전화

  • 현지 또는 국가 규정에서 요구하거나 권장하는 모든 개인 보호 장비

주의
부상 위험
이 장비를 작동하거나 유지보수하기 전에 항상 위험 평가를 수행하십시오. 적절한 개인 보호 장비를 사용하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

상단 필터 교체

전면 도어의 후면 모습

  1. 캐비넷의 전면 도어를 엽니다.
  2. 필터 잠금 장치를 돌려 필터를 해제합니다.
  3. 필터를 들어 올립니다.
  4. 설치 키트에서 교체 필터를 꺼내고 새 필터를 설치합니다.
  5. 필터 잠금 장치를 돌려 필터를 고정합니다.

하단 필터 3개 교체

전면 도어의 후면 모습

  1. 캐비넷의 전면 도어를 엽니다.
  2. 필터 잠금 장치를 돌려 필터를 해제합니다.
  3. 필터를 기울여 당기고 위로 들어 올립니다.
  4. 설치 키트에서 교체 필터를 꺼내고 새 필터를 설치합니다.
  5. 필터 잠금 장치를 돌려 필터를 고정합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?