990-5452N-006

Mantenimiento

Equipo de protección individual (EPI) recomendado

Para todos los procedimientos en los que se abra la puerta frontal más externa de la unidad, Schneider Electric recomienda como mínimo el siguiente equipo de protección individual (EPI):

  • Ropa de algodón no inflamable

  • Protección ocular (por ejemplo, gafas)

  • Calzado de seguridad

  • Cualquier equipo de protección individual exigido o recomendado por la normativa local o nacional

ATENCIÓN
Riesgo de lesiones personales
Efectúe siempre una evaluación de riesgos antes de utilizar o de realizar el mantenimiento de este equipo. Utilice un equipo de protección individual adecuado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

Reemplazar el filtro superior

Vista posterior de la puerta frontal

  1. Abra la puerta frontal del armario.
  2. Gire los seguros del filtro para liberarlo.
  3. Levante el filtro.
  4. Instale el filtro de sustitución del kit de instalación.
  5. Gire los seguros del filtro para ajustarlo.

Reemplace los tres filtros inferiores

Vista posterior de la puerta frontal

  1. Abra la puerta frontal del armario.
  2. Gire los seguros de los filtros para liberarlos.
  3. Incline los filtros hacia afuera y levántelos.
  4. Instale los filtros de sustitución del kit de instalación.
  5. Gire los seguros de los filtros para ajustarlos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?