Conexión del equipo a los contactos de entrada y los relés de salida
- Pase los cables de señal de los contactos/relés por la parte superior o inferior del armario de E/S y por las placas del lado derecho del armario de E/S, como se muestra en Preparación para los cables de señal externos.
- Conecte el equipo a los bloques de terminales de los contactos
de entrada o a los relés de salida. Identifique claramente los
cables de señal conectados.NOTA: No conecte el bloque de terminales a la placa. Un técnico de mantenimiento de Schneider Electric conectará los cables de señal durante el servicio de ensamblaje.
Aspectos generales de los contactos de entrada y los relés de salida
Contactos de entrada
No conecte ningún circuito a los contactos secos de entrada a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Class 2/SELV.
Todos los circuitos conectados deben tener la misma referencia 0 V.
Los contactos de entrada admiten 24 VCC a 10 mA.
El interruptor SW5500 en 0P6548 se utiliza para seleccionar entre el suministro SELV interno para las entradas (configuración estándar) y el suministro externo*. Si se selecciona el suministro externo, debe estar conectado a J5530.
| Nombre | Descripción | Ubicación |
|---|---|---|
| EN 1 (Contacto 1) | Contacto de entrada configurable | 0P6548 terminal J5502* |
| EN 2 (Contacto 2) | Contacto de entrada configurable | 0P6548 terminal J5503* |
| EN 3 (Contacto 3) | Contacto de entrada configurable | 0P6548 terminal J5504* |
| EN 4 (Contacto 4) | Contacto de entrada configurable | 0P6548 terminal J5505* |
| EN 5 (Contacto 5) | Contacto de entrada configurable | 0P6548 terminal J5510* |
| EN 6 | Contacto auxiliar redundante UOB | 0P6548 terminal J5509* |
| EN 7 | Interruptor de temperatura del transformador | 0P6548 terminal J5508* |
| EN 8 | Contacto equipotencial externo | 0P6548 terminal J5507* |
| EN 9 | Entrada de sincronización externa forzada | 0P6548 terminal J5506* |
| EN 10 | Entrada de sincronización externa solicitada | 0P6548 terminal J5511* |
| EN 11 | Utilizar derivación estática en espera | 0P6548 terminal J5512* |
| EN 14 | MegaTie | 0P6552 terminal J9027* |
Relés de salida
Todos los circuitos externos deben tener fusibles de acción rápida con un máximo de 5 A.
| Nombre | Descripción | Ubicación |
|---|---|---|
| SAL 1 (Relé 1) | Relé de salida configurable | 0P6547 terminal J4939 |
| SAL 2 (Relé 2) | Relé de salida configurable | 0P6547 terminal J4940 |
| SAL 3 (Relé 3) | Relé de salida configurable | 0P6547 terminal J4941 |
| SAL 4 | Salida de sincronización externa forzada | 0P6548 terminal J5520* |
| SAL 5 | MegaTie | 0P6548 terminal J5521* |
| SAL 6 | Salida de sincronización externa solicitada | 0P6548 terminal J5522* |
| SAL 7 | SAI con inversor activado | 0P6548 terminal J5523* |
| SAL 8 (Relé 4) | Relé de salida configurable | 0P6548 terminal J5524* |
| SAL 9 (Relé 5) | Relé de salida configurable | 0P6548 terminal J5525* |
| SAL 10 (Relé 6) | Relé de salida configurable | 0P6548 terminal J5528* |
| SAL 14 | Contactor de equipotencial | 0P6552 terminal J9029* |