990-5783L-006

Procedimiento de instalación

  1. Siga los procedimientos del manual de recepción y desembalaje para retirar los armarios del palé.
  2. Retire las puertas frontales para facilitar el acceso (opcional).
  3. Montaje de los soportes de anclaje posteriores.
  4. Ubicación de los armarios.
  5. Prepare el armario de E/S para los cables de alimentación. Siga uno de estos procedimientos:
  6. Solo para sistemas de suministro de red simple principal: Instalación del kit de alimentación con suministro de red simple principal 0H-9161.
  7. Conecte los cables de alimentación. Siga uno de estos procedimientos:
  8. Montaje de los soportes de anclaje frontales.
  9. Pase los cables de señal entre el armario de E/S y los armarios de alimentación.
  10. Preparación para los cables de señal externos.
  11. Conexión del apagado de emergencia (EPO).
  12. Solo para sincronización externa: Conexión de la sincronización externa.
  13. Conexión del equipo a los contactos de entrada y los relés de salida.
  14. Solo para sistemas en paralelo: Colocación de los cables PBUS entre las unidades SAI en paralelo.
  15. Conexión de los cables Modbus.
  16. Ensamblaje mecánico final.
Para el desmantelamiento o el traslado del SAI una vez finalizada la instalación, consulte Desmantelamiento o traslado del SAI a una nueva ubicación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?