990-5783L-006

Conexiones de cables de señal a la aparamenta eléctrica (placas 0P6547, 0P6548, 0P6549)

NOTA: El dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB) debe incluir dos interruptores AUX por separado.
NOTA: La unidad de liberación de llave de solenoide (SKRU) solo es aplicable a sistemas de 480 V.

Todos los circuitos conectados deben tener la misma referencia 0 V.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?