990-5783L-006

Aspectos generales de las configuraciones

Dispositivos de desconexión del sistema

UIB Dispositivo de desconexión de entrada de unidad
SSIB Dispositivo de desconexión de entrada de conmutador estático
BB Dispositivo de desconexión de batería
MBB Dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento
UOB Dispositivo de desconexión de salida de unidad
BF2 Dispositivo de desconexión de protección de retroalimentación
NOTA: En la bibliografía de Schneider Electric, "dispositivo de desconexión" se utiliza como término genérico que abarca los disyuntores o los interruptores, ya que su posición puede variar en función de la configuración. Los detalles sobre la configuración individual se encuentran en el esquema eléctrico y/o leyendo el símbolo en la parte frontal de cada dispositivo de desconexión.

Aspectos generales del SAI con armario de E/S de 1500 kW con suministro de red simple principal

En la ilustración se muestra un SAI de 1500 kW. Los mismos principios son aplicables para los demás SAI con armario de E/S de 1500 kW.

SAI Galaxy VX 1500 kW

Aspectos generales del SAI con armario de E/S de 1500 kW con suministro de red de entrada doble

En la ilustración se muestra un SAI de 1500 kW. Los mismos principios son aplicables para los demás SAI con armario de E/S de 1500 kW.

SAI Galaxy VX 1500 kW

Sistema en paralelo

El SAI Galaxy VX admite hasta 4+0 SAI en paralelo para capacidad y hasta 4+1 SAI en paralelo para redundancia.
NOTA: Tenga en cuenta que, para los sistemas de más de 4 MW, puede ser difícil encontrar dispositivos de desconexión adecuados del calibre correcto para la aparamenta eléctrica.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?