990-5783L-006

Preparación para los cables de señal externos

Clase 2/SELV

Placa Terminal Descripción Consulte
0P6548 J5502-J5506, J5508, J5510–J5512 Contactos de entrada Conexión del equipo a los contactos de entrada y los relés de salida
0P6548 J5520-J5525, J5528 Relés de salida
0P6548 J5527 Control de llave Kirk Conexiones de cables de señal a la aparamenta eléctrica (placas 0P6547, 0P6548, 0P6549)
0P6548 J5514 Control de luces de la unidad UOB
0P6548 J5515 Control de luces del MBB
0P6548 J5516 Control de luces del SIB
0P6548 J5517 Control de luces del SSIB
0P6548 J5509 UOB 2
0P6547 J4931-J4932 Suministro SELV de 24 V
0P6547 J4936-J4938 EPO (apagado de emergencia) Conexión del apagado de emergencia (EPO)
0P3643 PBUS 1 y PBUS 2 PBUS Colocación de los cables PBUS entre las unidades SAI en paralelo
0P6502   Modbus Conexión de los cables Modbus

No de Clase 2/no SELV

Placa Terminal Descripción Consulte
0P6547 J4939–J4941* Relés de salida Conexión del equipo a los contactos de entrada y los relés de salida
0P6549 J5607 MBB Conexiones de cables de señal a la aparamenta eléctrica (placas 0P6547, 0P6548, 0P6549)
0P6549 J5608 SIB
0P6549 J5620 SSIB
0P6549 J5621 UOB
0P6549 J5622 UIB
0P6549 J5611-J5613 Sincronización externa Conexión de la sincronización externa
0P6548 J5529 Sensor de temperatura de batería 1 Conexiones de cables de señal a armarios de baterías clásicas (placas 0P6547, 0P6549, 0P6552)
0P6549 J5609 Dispositivo de desconexión de batería 1
0P6549 J5610 Dispositivo de desconexión de batería 2
0P6547 J4942-J4943 Suministro 1 de 24 V
0P6547 J4929-J4930 Suministro 2 de 24 V
0P6547 J4923 Bobina de disparo CC 1
0P6547 J4924 Bobina de disparo CC 2
0P6552 J9019 Dispositivo de desconexión de batería 3
0P6552 J9020 Dispositivo de desconexión de batería 4
0P6552 J9021 Sensor de temperatura de batería 2
0P6552 J9022-J9023 Suministro 3 de 24 V
0P6552 J9024-J9025 Suministro 4 de 24 V
  1. Retire las cuatro placas indicadas.
  2. Quite la placa indicada para pasar los cables que no sean de Clase 2 ni SELV.
  3. Solo para la entrada del cable inferior: quite la placa de acceso a la canaleta de cables que no sean de Clase 2 ni SELV.
  4. Solo para la entrada del cable inferior: afloje los dos tornillos en el lado derecho de la caja para quitarla.
  5. Solo para la entrada del cable inferior: afloje los dos tornillos en el lado posterior de la caja y sáquela.
  6. Extraiga las dos placas guía de la parte superior o inferior del armario de E/S y taladre orificios para los cables de Clase 2/SELV y de no Clase 2/no SELV en la tabla siguiente. Instale los conductos y vuelva a colocar las placas.
  7. En instalaciones con tres o cuatro bancos de baterías, extraiga la placa guía superior en la esquina izquierda del armario de E/S y taladre orificios para los cables de no Clase 2/no SELV a continuación. Instale los conductos y vuelva a colocar las placas.
  8. Pase los cables a través de la parte superior o inferior hasta las placas, como se muestra en la ilustración.
    NOTA: No conecte los cables de señalización. Un técnico de mantenimiento de Schneider Electric conectará los cables de señalización durante el servicio de ensamblaje.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?