990-5783L-006

Conexión del apagado de emergencia (EPO)

No conecte ningún circuito al bloque de terminales del EPO a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Clase 2/SELV.

Todos los circuitos conectados deben tener la misma referencia 0 V.

La entrada para EPO admite 24 VCC.

  1. Pase los cables del EPO a través de la parte superior o inferior del armario de E/S y hasta los terminales del EPO J4936–J4938 en 0P6547, como se muestra en Preparación para los cables de señal externos.
  2. Conecte el EPO del edificio al bloque de terminales según una de las opciones que se muestran a continuación.
    NOTA: No conecte el bloque de terminales a la placa. Un técnico de mantenimiento de Schneider Electric conectará los cables de señal durante el servicio de ensamblaje.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?