990-5783L-006

Cables de señal

ATENCIÓN
Riesgo de daños en el equipo
  • Todos los cables de señal Class 2/SELV deberán ser de doble aislamiento/forrados y tener una capacidad nominal mínima de 30 VCC. Todos los cables de señal non-Class 2/non-SELV deberán ser de doble aislamiento/con cubierta y tener una capacidad nominal mínima de 600 VCA.
  • El cable para alimentar la bobina de disparo deberá ser de tipo con cubierta y tener una capacidad nominal de 600 VCA. Los cables se dimensionarán teniendo en cuenta la caída de tensión del cable y la recomendación del fabricante de la bobina de disparo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?